来源:电子工程世界
时间:2011-11-09
据国外媒体报道,众人期待英特尔会在2012年季度发布一系列基于Sandy Bridge平台架构的新赛扬处理器,以及使用该处理器的芯片,双核的Celeron B815。然而,一技术网站发现戴尔的Vostro 1550笔记本中已经配置了这一芯片。
CPU-World网站发现戴尔的日本网站上,Vostro 1550笔记本配置了Celeron B815处理器,4GB的内存,500GB的硬盘以及5400rpm的转速,15.6英寸屏幕。
除开Celeron B815处理器,戴尔也将尚未发布的Core i5-2450M配置于旗下的笔记本之中。事实上,Core i5-2450M比起英特尔才推出的Core i5-2430M而言,提升了主频。Core i5-2450M原始主频达到了2.5GHz、Turbo Boost动态加速频率均加快了100MHz而达到3.1GHz,而原来的Core i5-2430M原始主频为2.4GHz,Turbo Boost动态加速频率为3 GHz。英特尔同时也致力将Core i5-2450M所整合的图形核心HD Graphics 3000也加速至1.3GHz。
但目前,这两款芯片的官方正式发布时间仍是未知,2012年季度将成为可能的发布时间。