处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

发电自供的自动变速自行车方案

发电自供的自动变速自行车方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-04

【导读】发电自供的自动变速自行车,它独特的一点在于在自行车的前轮中安装有一个微型遥控发电机,能为电池充电为转档器、前灯、手柄末端的信号发射器提供电力。妙的是,车上还USB接口,因此你还能利用这辆自行车为你的手机充电。

现在自行车已经成为绿色出行的一个选择,由于自行车具备强大的灵活性,所以不用考虑堵车和停车等问题,设计师Harikrishnan.P.K设计了这款可以自动变速的自行车,它独特的一点在于在自行车的前轮中安装有一个微型遥控发电机,当用户骑行的时候,便能为电池充电,这些电力可以为转档器、前灯、手柄末端的信号发射器提供电力。妙的是,车上还USB接口,因此你还能利用这辆自行车为你的手机充电。


 
图1 能发电自供的创意自行车图
 
 
图2 能发电自供的创意自行车运行图
 

 
图3 能发电自供的创意自行车结构图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次