处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞兆SR控制器 为AC-DC应用提供设计灵活性

飞兆SR控制器 为AC-DC应用提供设计灵活性
来源:中国电子网 时间:2012-11-30

随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。

为帮助设计人员满足严格的能源法规,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR) 控制器

FAN6224是首款采用飞兆半导体mWSaver技术的SR高端和低端控制器。 该器件集成了内部可调负载级绿色模式运行,可终止所有SR 开关 操作并提供更低的空载功耗。

它利用线性预测时序控制技术,采用简单的控制方法,无需使用电流感测电路即可抑制噪声,是在连续或非连续导通模式(CCM和DCM)下以及准谐振(QR)系统中运行的高端和低端反激式 转换器 的理想选择。 为实现程度的设计灵活性,FAN6224提供PWM频率跟踪和次级端绕组电压,并且在频率高达140kHz的固频系统和变频系统中都能运行。

特色及优势:

300μA超低绿色模式工作电流

12V栅极驱动箝位

集成的大量保护功能: 过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、短路保护(SCP)

LPC引脚和RES引脚的开路/短路保护

飞兆半导体的高端和低端SR控制器

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次