来源:电子工程专辑
时间:2011-11-08
日前,在日本横滨举办的国际平板大会上,奥地利微电子发布了其的用于3D电视机和其他画面质量电视的LED驱动器和电源管理芯片,以及该公司通过整合收购的TAOS公司光传感器业务后推出的新产品。这些新品结合该公司在电源管理、主动噪声消除、MEMS麦克风、射频标签识别等等领域内的优势,正在为新一代的数字消费电子产品提供全面的先进模拟半导体技术支持。
作为一家拥有30年历史的半导体公司,奥地利微电子在模拟和混合信号半导体领域拥有独到的竞争优势。公司依赖于30年来开发和积累的知识产权(IP)、一座8英寸晶圆加工厂和所积累的工艺、遍布全球8个地点的300多位设计开发工程师,在电源管理、传感器和传感器接口和移动信息娱乐等领域引领市场。
尽管全球经济动荡不安,2010年奥地利微电子的营业收入达到了创记录的2.77亿美元,尽管亚太区仅占其中38%,但是该区域尤其是大中华地区已经成为了奥地利微电子的重点发展区域之一,今年10月31日该公司在深圳开设了继北京、上海和苏州之后在中国的第四间办公室。同时,公司亦宣布其核心管理层将携家属每年在上海工作和生活半年,足显该公司全力进军亚太市场的雄心。
新的显示管理系统
在今年年中以3.2亿美元收购位于美国德克萨斯的光传感技术公司Texas Advanced Optoelectronic Solutions, Inc. (以下简称TAOS)之后,奥地利微电子将其在电源管理等领域的优势,一举扩展为电源管理及光管理解决方案,涉及到从手机、平板电脑、电视机等等消费电子产品从电源、LED背光、闪光灯到辅助装饰灯的各种技术。
奥地利微电子一直在LED背光照明解决方案领域颇具优势,可支持从手机、媒体播放器和导航设备等便携消费电子产品,到大尺寸LED电视、甚至户外大屏幕LED显示屏。其在LED电视背光领域的各种解决方案,可满足多样化的LED电视方案,如3D电视、高清晰度电视等不同的应用领域,同时又可程度降低能源消耗。此外,智能调光功能也可以进一步降低功耗,同时满足款3D电视的设计以及的图像质量的需求。
此次在日本举办的平板显示展会上发布的AS3822和AS3823两款6通道及8通道LED驱动器,完全兼容该公司近推出的16 和12通道LED驱动器,使制造商使用相同的硬件设计和软件生产全系列的边框照明LED电视。新的16通道LED驱动芯片AS3810含有内部FET,是适用于直接照明式LED背光电视的第三代驱动芯片,可用于各种架构的电视。
“更强大的处理器和操作系统,以及更加完善的接口和网络连接能力等数字化的因素是推动电视机发展变化的一些关键因素,与此同时LED背光的全面应用、高能效绿色电视、更窄的边框、大尺寸OLED应用等技术也在同样推动电视机发展变化,在其中模拟和混合信号芯片正扮演着重要的角色。”奥地利微电子面板照明高级市场经理Markus Luidolt表示。“我们客户的LED电视产品包括市场中屏幕尺寸的LED电视、薄的LED 3D电视等等。”
智能化的光与功率管理
伴随着通过收购TAOS获得的各种智能光传感器和接近传感器加入其产品组合,和各种整合而成为光管理单元(LMU)应市,以及在奥地利微电子在电源供应和电源管理芯片(PMIC)领域的更多进展,该公司成为了智能化电源与光管理方案的供应商。如在智能电话和平板电脑等领域,其智能光管理系统可以优化闪光灯闪光、LED背光和呼吸灯等显示和装饰系统设计。
“随着智能手机和平板电脑用户等对照片质量的要求越来越高,不仅要求这些设备上的LED或氙气闪光灯更亮,同时还要求其电源系统能够更快地对拍摄物体距离做出正确的反应,从而快、精确地输出相应的电流,使图像传感器获得效果。”奥地利微电子通信业务事业部照明与功率管理市场经理Ronald Tingl说。“我们通过与诺基亚和LG等公司在此领域内合作,大家都得到了长足的发展并推出了非常完美的产品,我们的闪光灯控制单元输出电流可达5000mA,目前已经售出超过1.5亿组。”
又如该公司的一系列LED电视背光解决方案,与的智能光传感器和精确的电源供应芯片想结合,可以根据环境光传感器对环境照度的侦测,不仅可以及时、精确地输出合适的电流来自动产生适应于周边环境的LED/屏幕亮度,可同时提高电视用户视觉感受并降低系统功耗,并可能实现系统物料成本的降低。
作为一家专业的模拟及混合信号产品供应商,奥地利微电子是电源管理芯片(PMIC)的重要供应商之一。到目前为止,该公司发运的PMIC已经超过2亿片,其中包括单PMIC和内置了音频编码解码器的PMIC,适应于各种便携电子产品。奥地利微电子提供了全系列PMIC,其中有的产品具有DC-DC转换器电流3A、OTP高灵活性定义和小占板面积等特点。
音频及新兴技术
奥地利微电子也是音频技术的重要提供商,该公司的微机电系统(MEMS)麦克风受到业界的广泛欢迎,到目前为止已经有数亿个的发货量。接收路径上的噪声消除技术是该公司的另一种广受欢迎的音频产品,其单声道/立体声主动噪声消除(Active Noise Cancelation)技术主要基于纯模拟技术,具有高能效等特点,目前被全球多家顶级的耳机制造商选用。
除了在LED显示、光传感与管理、电源管理和音频等领域内颇有建树外,奥地利微电子也在开发一系列全新的模拟技术,包括其用于游戏机的2D编码器EasyPoint输入模组,以及27MHz和2.4GHz收发器,以及的超低功耗DECT ULE收发器,可用于NFC支付系统、RFID读卡器、家用设备联网和物联网等。