处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

奥宝科技展示经过业界验证的触控屏生产解决方案

奥宝科技展示经过业界验证的触控屏生产解决方案
来源:中国电子网 时间:2012-11-28

奥宝科技与其代理商科峤工业 (ANT) 合作,在深圳会展中心8 号展馆8A078 展位展示了经过业界经验证的触控屏生产解决方案。

全新推出的 Orbotech AOI™ 500 自动化光学检测 (AOI) 系统和 TouchCAM™ 于本次深圳全触展首次亮相。前者可高速精准地检测到关键的ITO缺陷,如刮痕和污渍;后者则是一款专用于触控面板生产的前制生产软件。同时展示的产品还有 Orbotech AOR™ 100 自动化光学修复系统,可自动去除多余金属,确保获得精准、干净且可靠的修复结果。此外,Orbotech LDI™ 150 激光直接成像系统也出现在展览中,能够实现单片的强化玻璃上批量生产单片玻璃触控面板(OGS),同时不影响玻璃强度。

采用本公司解决方案的制造商们给予了我们非常积极的反馈”,奥宝科技亚太区总裁 Arik Gordon 先生表示,“通过采用克服了现有生产方式极限的新技术,我们的客户能够在确保持续盈利的同时,轻松应对电子产业内日益复杂的产品生产需求。”

奥宝科技为电子产业链中为复杂的各类应用成功开发了大量经过业界验证的先进技术,用于触控屏生产的数字化良率提升工具正是基于这些技术。作为拥有30 多年经验的创新企业,奥宝科技在全球顶级制造商的生产线中的装机数量已超过数千台,其中包括印刷电路板制造商、平板显示器制造商和当今的触控屏制造商。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次