处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Kionix获Win8认证的传感器融合软件解决方案

Kionix获Win8认证的传感器融合软件解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-28

【导读】在微软Windows8中,配置这些 传感器 已经不是可选项,而是必选项。由于内置多个传感器,在终端需要先进的软件管理,这种复杂的辅助系统便是“传感器融合”。罗姆旗下Kionix公司发力完善软件解决方案可以很好的解决这一问题…

在当今的运动传感器产品中,软件的存在不可或缺。尤其是支持移动终端用运动传感器的软件,已经比以往任何时候都重要并且复杂。如今的智能手机、平板电脑、笔记本电脑等终端不仅内置加速度传感器和陀螺仪,还内置有地磁传感器(数字指南针)、接近传感器、照度传感器、甚至包括压力传感器和GPS等。例如,微软的Windows8中,配置这些传感器已经不是可选项,而是必选项。由于内置多个传感器,在终端需要先进的软件管理,这种复杂的辅助系统便是“传感器融合”。

图1:Kionix公司的“传感器融合”技术
“传感器融合”并不是仅于交叉整理来自多个传感器的信息和信号。也就是说,所配置的每个的传感器元件,需要能够处理数据并自动校正,以使系统整体比起单体工作更能够发挥功能。另外,不牺牲性能而尽可能的降低功耗是非常重要的,因此要求传感器融合软件还要具备优化管理各个传感器功耗的功能。而这正是罗姆旗下Kionix公司提供的传感器融合软件的卓越之处。

一直以来,Kionix以内置算法的产品和应用程序支持能力而闻名。从两年前开始,Kionix受到母公司罗姆的支持,致力于完善软件解决方案。现在,纽约总部扩充了软件开发队伍,在硅谷也组建了经验丰富的工程师云集的开发团队。

Kionix获得Windows8认证
通过这些努力,Kionix近日获得了Windows8认证。Kionix从现在开始,不仅扩大了现有的产品阵容,而且还可以供应Windows8认证的传感器融合软件,被定位为Windows8重要的合作伙伴。该认证产品不仅兼容Windows8的32bit、64bit产品,还兼容于Windows7的32bit及64bit产品。

Kionix的传感器融合软件被公认为在微控制器上工作的HUB处理器解决方案。该传感器融合技术不仅支持包括加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器在内的9轴平台,还具备将3个不同传感器在一个系统上集成控制时所需的非常重要的自动校正功能。

图2:Windows8的传感器软件构成

本HUB处理器解决方案仅仅是Kionix提供的新传感器融合技术的一小部分。本软件解决方案具备扩展性,可以广泛应用于众多产品中,例如,在称为“动作感知”的比较简单的RTOS(实时操作系统)中亦可有效工作。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次