• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

FCI和3M宣布HPCE®和 HP2™电源产品的第二货源协议

来源:21ic
时间:2012-11-27

分享至:

21ic讯 FCI和3M 签署了一份涉及高功率卡缘(HPCE®)和HP2功率产品系列的第二货源协议。

“我们对有这样的机会感到很激动”,FCI的全球产品组合总监Dong Yu说道。与3M 一起合作将推动低外形、高性能电源 连接器 和 电缆 组件的标准。HPCE® 早已在市场大受欢迎,而HP2 将进一步拓展产品系列,为板对板和缆对板应用提供创新性的两片式解决方案。”

“3M感到特别高兴能与FCI一起共事,作为FCI的创新性HPCE和HP2电源连接器和电缆组件的第二供应商为行业服务”,3M电子解决方案部全球互连业务经理David Schneider表示说。“FCI在电源产品设计方面的经验和3M在连接器技术以及材料科学方面的经验相得益彰,可提供标准的、双供应源电源解决方案”。

HPCE 连接器为新一代卡缘连接器,它适用于要求较高线性电流密度和较低功率损耗的应用场合。 HPCE的高度较低 (跨装时2.8毫米和直角安装时7.5毫米),并且基于成本效益和高度可靠的压印成型电源接触技术,与FCI的其它电源解决方案类似。

HPCE 连接器集成了创新的电源触点和外壳设计,为要求苛刻的直流和交流供电模组或附加卡应用提供更加紧凑和更加小巧的结构。HPCE具有低外形(允许气流)、显著增加的线性电流密度和低触点阻抗特性,这些特性使它成为新一代1U/2U服务器、存储机箱、电信设备和数据通讯/网络设备的理想选择。

创新型的HPCE缆对卡缘可提供与标准HPCE板载产品相同的所需特性,同时更强调通过电缆敷设的功率分配应用。它提供高功率 (10 – 14 AWG电线)和低功率 (14 – 16 AWG电线) 电源触点选项以及集成型信号触点 (22 – 26 AWG电线)。模块式工具提供灵活度,满足各类电源分配要求,包括总线附件。集成的闩锁选项使它成为高度震动和振动环境的理想选择。

HP2产品与HPCE相似,但是它采用两片式设计(插头-对-插座电缆组件)。在没有提供导向的系统中,集成的导向功能使HP2成为盲配应用的选择。HP2产品可提供板对板和缆对板配置,包括电源分配用的电源触点和电源控制用的信号触点。

3M预估连接器可在2013年初提供。

标签 电缆 连接器 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购

更多新闻