处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

只需用手指触摸即可测量的血压计方案

只需用手指触摸即可测量的血压计方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-27

【导读】无需压迫带即可测量的只需用手指触摸即可测量血压的血压计,用手指触摸血压计上的小按钮形状的部分,便可测量血压。按钮状部分装有LED和光电晶体管。LED发出的光被手指反射,再用光电晶体管检测该反射光…

日本大学开发出只需用手指触摸即可测量血压的血压计。该产品的优点是,无需压迫带即可测量,因此婴幼儿及老年人等也能轻松测量血压。

用手指触摸血压计上的小按钮形状的部分,便可测量血压。按钮状部分装有LED和光电晶体管。LED发出的光被手指反射,再用光电晶体管检测该反射光。

具体测量原理未公布,不过据日本大学介绍,用了该大学工学部教授尾股定夫开发的“相移法”技术。相移法是不使用外部驱动 电源 而利用感应到的信号驱动系统的技术。通过采用该技术,“不仅能减少部件个数、容易实现小型化,S/N比也大幅提高”(尾股定夫)。

另外,日本大学还展出了同样采用相移法的“乳腺癌检查仪”。乳腺癌检查仪与前一代相比,此次展品大幅减小了尺寸,并通过采用声光提示机制等提高了易用性。由于癌细胞附近的血管会聚集,颜色与周围有所不同(变红),因此会吸收光线而使反射光减少。该检查仪就是通过检测这个光线变化来判断是否有癌细胞。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次