处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

引入DSP的ADI车载信息娱乐主机解决方案

引入DSP的ADI车载信息娱乐主机解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-27

【导读】车载信息娱乐主机系统集音/视频播放、导航和车载通信等多种功能于一身,除基本的音/视频播放功能以外,现代主机系统对音/视频性能、连接性能、人机接口和操作便利性提出了更高的要求。本系统引入了更多数字信号处理技术,集成了更先进的音频算法,以改善声学体验或补偿驾驶舱的声学响应…

车载信息娱乐主机系统集音/视频播放、导航和车载通信等多种功能于一身,旨在给驾驶人员带来舒适、便利的驾驭体验。系统的典型功能包括AM/FM/数字/卫星广播、CD/DVD播放、多媒体外设接入、后座娱乐、导航、摄像头集成、蓝牙连接和通信连接等。

系统要求和设计挑战
除基本的音/视频播放功能以外,现代主机系统对音/视频性能、连接性能、人机接口和操作便利性提出了更高的要求。系统引入了更多数字信号处理技术,集成了更先进的音频算法,以改善声学体验或补偿驾驶舱的声学响应。

ADI公司解决方案
作为关注高性能信号处理的企业之一,ADI提供众多通过汽车应用认证的信息娱乐系统产品。

ADI出品的定点音频DSP SigmaDSP和浮点音频DSP SHARC,被广泛用作高性能/高效率音频后期处理和路由/混频专用的音频协处理器。屡获奖项的图形用户界面工具SigmaStudio™使DSP编程工作就像绘制流程图一样简单。

ADI高度集成式Blackfin DSP系列适用于多媒体连接、网络连接和软件音频处理应用。除DSP以外,还提供广泛的软件模块,如解码器、环绕声和虚拟化。

ADI提供广泛的视频解码 转换器 /编码转换器/协处理器,其信号性能和功能表现卓越。音频编解码转换器提供众多通道选择,并具有较高的SNR/THD。我们提供高分辨率的电阻式和电容式触摸屏接口,具有噪声过滤功能,同时提供低功耗型HDMI接口器件。除此以外,ADI在MEMS类芯片领域拥有深厚积淀,其汽车级陀螺仪和加速度计现已量产,目前正在研究将MEMS麦克风用于汽车领域。

主信号链—信息娱乐主机

主信号链—信息娱乐主机:信号链代表主机设计。模块的技术要求可变化

下一页: 【视频】ADI应用工程师讲解设计

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次