来源:OFweek电子工程网
时间:2012-11-27
日经新闻周五报导,今年年终购物季打算购买平板计算机或触控面板装置的日本消费者中,有近半数选择 苹果 iPad。
日经新闻和乐天研究公司在11月10日针对日本500名男性及500名女性所做调查发现,49%的受访者考虑购买iPad,另有45%将iPad mini列为选项之一。
这项调查允许受访者依购买意愿复选多家厂牌平板计算机,结果发现20世代及30世代的受访女性当中,有超过60%都考虑购买iPad mini。
随着日本企业陆续发放年终奖金,国内零售商也摩拳擦掌准备迎接上门血拼的顾客,估计各家促销活动将自下周起进入激战期,而日经调查预期苹果将成为今冬赢家。
相较之下,价格比iPad亲民的谷歌Nexus 7及三星Galaxy Tab反而不受青睐。上述1,000名受访者中只有16%考虑购买Nexus 7,而考虑买Galaxy Tab者只占12%。
亚马逊推出的Kindle Paperwhite只有6%受访者考虑购买,也只有11%将Kindle Fire列为选项之一,主因是日本市面上的电子书数量仅5万册,且部分大型电子零售商并未销售Kindle系列产品。
在触控面板笔记本方面,有35%的受访者考虑购买Windows 8笔记本,其中60岁以上男性受访者更将之列为顺位,因为多数老年人认为Windows 8笔记本和过去使用的PC较为类似。
市调公司BCN针对大型 消费电子 零售商所做调查显示,11月第3周各大操作系统计算机销售中,Windows 8平台计算机所占比重近12%。日本电子零售商Yodobashi Camera主管表示:“Windows 8市况胜过Windows 7上市时的表现。”