来源:中国电子网
时间:2012-11-26
近日,瑞萨电子株式会社宣布采用80引脚封装,配有片上液晶控制且能够达到376段驱动能力的 RL78/L13 低功耗群微控制器(MCU)上市[注释1]。本次上市的 MCU 是装有液晶面板的各类消费性设备、健康器材及工业设备的选择。
液晶面板广泛应用于各类消费性设备和工业设备,其中包括洗衣机、炉灶和微波炉等家用电器,血压监护仪和血糖监测仪等健康器材,以及各种可携带 测试设备 及仪表等。瑞萨电子近期发布 RL78/L12 低功耗 MCU [注释2],相比瑞萨先前的片上液晶驱动 MCU 产品可实现约30%能耗降低。但是,要能够显示能耗节约状态生态信息及其他有关高级功能的信息,需要大幅提高液晶面板所显示信息的数量,因此目前市场对增加驱动段数的片上液晶驱动 MCU有强烈的需求。
同时,电磁感应加热(IH)法目前已被广泛应用于 IH 炊具及工业设备。而在 IH 加热设备中,需要使用高级功能的定时器控制 IH 逆变电路。因此,瑞萨日前正式发布 RL78/L13 Group MCU以满足这些市场需求。
RL78/L13 Group MCU 产品的主要功能特性
(1)行业水平的液晶显示段数,增加了液晶面板的信息显示数量
全新的 RL78/L13 MCU可驱动376个显示段[注释3],采用80引脚MCU封装,可支持业内数量的液晶显示段。如此一来,家用电器等设备上的液晶面板即可显示更多数字及符号等信息。
(2)配备比较器和高级功能定时器,支持 IH 设备的系统控制功能
全新的 MCU 中带有可对交流 电源 波形进行有效过零检测[注释4]的比较器,以及可实时支持可变脉宽调变(PWM)的高级功能定时器,是应用于 IH 加热控制功能的选择。高级功能定时器还具有强制输出停止功能,可大幅提高终产品的安全性。
(3)具有高精度实时时钟(RTC)[注释5]功能,提供高精度 RTC 计数器
相比 RL78/L12 Group产品所提供的 RTC,RL78/L13 产品的 RTC 能够提高校正解析度[注释6],从而提高时钟精确度。同时,用于指示时间和日期的 RTC 日历记录器在MCU受 外部因素影响而重置时不会清除保留值。得益于这些功能,本次发布的产品将成为需要高精度 RTC 计数器的测量设备仪表的选择。
除此之外,本次发布的新产品还继承了RL78族产品的一系列优异特性,例如拥有业内低的能耗水平、支持 IEC 60730 标准(欧洲强制家电安全标准)、以及能够利用 MCU 上集成的多项片上外设功能降低系统整体成本。这些特性使用户能够在增加产品功能、降低系统成本的同时提高安全性。
瑞萨电子将持之以恒地开发片上液晶驱动 MCU 以满足市场需求,同时大力拓展产品种类。
此外,瑞萨电子将在2012年11月14日到16日于 PACIFICO YOKOHAMA 召开的 2012 年嵌入式技术展览上展出多项新产品。
RL78/L13 MCU 产品群包含64引脚和80引脚封装的24个不同产品型号,闪存容量为16 KB 到 128 KB 不等。
定价与上市时间
RL78/L13 Group MCU样品预计将于2012年11月初上市,根据引脚数、封装以及存储配置不同,价格有所差异。例如,带有8 KB RAM 的 80引脚 LQFP 封装(12平方毫米) R5F10WMGAFB MCU 样品计划定价为每个 1.70 美元(订购数量为10,000时)。RL78/L13 产品计划将于2013年2月开始量产,预计2013年8月达到月产8,000,000份(定价和上市时间可能发生变更,恕不另行通知)。
[注释1]举例说明,使用段式显示法可通过对每个段位的开闭状态进行分时控制,实现使用不到七个信号在一个计算器显示屏内显示由七个部分(段)组成的数位。
[注释2]比较条件为:在 HALT 模式下,副系统时钟使用瑞萨 78K0R/Lx3 MCU 运行时液晶屏显示状态下的电流消耗。
[注释3]指80引脚封装产品的总段数(8列 x 47段)。
[注释4]过零检测: 一项可检测交流电压是否通过零点(零交叉点)的功能。此功能可用于抑制电源电路中的冲击电流、逆电动势以及切换噪声。
[注释5] RTC: 此功能可提供时钟及日历功能,并可持续计算时间。
[注释6] RL78/L13 Group产品的 RTC 拥有定期校正时间误差的功能。校正解析度可指示时间误差纠正的划分精细度。校正解析度越高,则进行校正的精度越高,从而 RTC 功能的精度就越高。
有关 RL78/L13 Group MCU 产品的主要规格,请参见附加表格。
(批注)
全新 RL78/L13 Group产品采用了 Silicon Storage Technology, Inc. 授权的 SuperFlash® 技术;SuperFlash® 是美国 Silicon Storage Technology, Inc., 在美国、日本及其他国家的注册商标。本新闻稿中涉及的其他产品和服务名称分别为各自公司所有的商标或注册商标。
RL78/L13 MCU 产品群产品规格
*1: 括号内的数字“( )”为8 COM 运行情况下的显示段信号输出数。