• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

各类消费电子显示器订单推高韩国面板出货量

来源:21ic
时间:2012-11-26

分享至:

21ic讯 据IHS iSuppli公司的中小尺寸显示器价格追踪报告,智能手机与平板电脑 OEM 厂商对中小尺寸显示器(SMD)的订单推高9月份韩国供应商的面板出货量,帮助缓和了当月整体SMD市场的下滑势头。

9月韩国三星显示器与LG显示器的SMD面板出货量为4800万块,比8月的4400万块增长9.1%。

相比之下,9月台湾六家供应商的合计面板出货量下降3.1%,从8月的1.723亿块降至1.668亿块。

韩国与台湾厂商的出货量合计为2.148亿块,比8月时的2.163亿块微降0.7%,如图所示。

全球中小显示器出货量预测(按百万计)

韩国厂商的出货量上升,帮助缓解了下降势头。许多台湾面板厂商对中国大陆的出货量下降。然而,灰市手机领域的需求增加,帮助抵消了中国SMD面板总体需求下降的影响。中小尺寸面板是指尺寸小于10.x英寸的面板,主要用于智能手机、平板电脑和数码相机。

面板供应商预期,10月整体SMD需求将保持稳定,11月需求走软。IHS iSuppli公司认为,即便如此,西方假日季节也会在今年剩余时间内提振该市场。

苹果的新款平板电脑产品线,及其可能的影响

苹果10月末推出的第四代iPad,与第三代iPad使用同样的9.7英寸视网膜显示器。目前iPad显示器分辨率是2,048 x 1,536像素,是iPad 2的两倍。第四代平板电脑亦采用苹果双核A6X芯片,具备四核图形能力,可以实现更快的处理速度。

同时,苹果推出了采用7.9英寸屏幕的iPad mini。iPad mini采用的IPS技术,与尺寸较大的iPad所使用的技术相同,可以获得更宽的视角。iPad mini分辨率为1,024 x 768像素——是iPad 4的一半,而且没有使用视网膜显示器。iPad mini比第三代iPad薄23%,轻53%;它的像素密度也比谷歌Nexus 7和亚马逊Kindle Fire HD平板电脑低25%,比Barnes & Noble的Nook HD低33%。

苹果进入7.x英寸平板领域,将进一步让该市场多样化,并可能导致消费者对这个尺寸产品的需求增加。其它厂商可能很快推出7.x英寸平板电脑,从而对SMD面板供应商带来更大的压力。对这个尺寸面板的需求增加,可能促使更多的供应商在第五代或更高代生产线生产这种面板。

在与苹果打专利官司之后,三星在9月份继续向iPad供应面板,但数量低于以前的水平。LG显示器可能成为iPad产品线面板的主要供应商。LG将不仅向的第四代iPad供应的,而且将向iPad mini供应面板,这可能使LG成为平板电脑面板市场的龙头厂商。

苹果给三星的订单减少,可能让台湾友达光电与奇美电子有机会争取三星所失去的份额。

平板电脑面板价格上涨,但手机面板价格下跌

新型平板电脑产品在9月帮助提振整体平板电脑面板价格升至49.65美元,比8月时的48.35美元上涨2.7%。

但在平板电脑面板领域,价格上涨还是下跌要看具体的面板尺寸。9.x英寸平板电脑面板价格平均较前一月下跌0.6%至58.43美元。7.x英寸面板下跌1.2%至46.27美元。在8 Kindle Fire HD的8.9英寸1920 x 1200显示器推出后,8.x英寸平板电脑面板价格上涨19.8%至 53.19美元。

整体平板电脑面板价格上涨,没有惠及手机显示器。手机面板价格在9月下跌0.7%至11.71美元,8月时的价格为11.79美元。

标签 OEM 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

更多新闻