处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

部运行完整 ST-Ericsson平台的智能手机方案

部运行完整 ST-Ericsson平台的智能手机方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-26

【导读】搭载了ST-Ericsson双核U8500的Android智能手机Leo U8850,运行系统为Android 2.3.7,搭载ST-Ericsson U8500双核CPU,它包括2个Cortex-A9 1.0GHz核心,集成ARM Mali-400 MP1 GPU和WCDMA/HSPA+/GSM基带,同时还提供了500万像素摄像头,可以拍摄1080p高清视频…

ST-Ericsson在2012CES发布了一部新奇的手机方案-- 数年前已扬言要进入手机市场的威盛,让我们把玩了部运行完整 ST-Ericsson 平台的手机。这新生儿暂时还在等待认养的阶段(也就是说它将是其他品牌的 OEM 手机),型号为 Leo U8500,运行 NovaThor U8500 平台,配备 1GHz 双核心 Cortex A9 处理器和 Mali 400 图形芯片。这个支持 14.4Mbps HSPA+ 网络的平台,可以使用 2,000 万像素的相机和拍摄 1080p 影片(Leo U8500 上使用 500 万像素相机),到正式推出时相信会是以大陆市场为主。跳转可以看动手玩影片。

部运行完整 ST-Ericsson平台的智能手机方案
Leo U8850同时还提供了500万像素摄像头,可以拍摄1080p高清视频,配置上还是相当出色。也许是VIA和HTC有着"血缘关系"的原因,Leo U8850的外观设计跟HTC Desire系列的设计有着异曲同工之妙。

Leo U8850的外观设计跟HTC Desire系列的设计有着异曲同工之妙

【视频】部运行完整 ST-Ericsson平台的智能手机方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次