处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

针对2.4GHz应用的超低功耗单芯片无线解决方案

针对2.4GHz应用的超低功耗单芯片无线解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-23

导读:爱特梅尔发布下一代超低功耗单芯片无线解决方案ATmegaRFR2 AVR微控制器系列,用于全球范围的2.4GHz工业、科学、医疗频带应用。

新的产品系列扩展了爱特梅尔现有的ATmega128RFA1 MCU产品,包括带有新的存储器型的ATmega64RFR2、ATmega128RFR2,以及ATmega256RFR2器件,提供从较小的64K器件至较大的256K器件。

ATmegaRFR2 MCU系列集成了数项业界的功能,包括使用高级硬件协助来实现低功耗,同级RF性能和额外的存储器选项,以期满足现今无线产品的严苛要求。新型单芯片无线MCU系列的收听模式耗电量小于6mA,传输模式耗电量小于14.5mA,深度睡眠模式则小于1.5uA,与当今市场上的现有产品相比(包括用于现今2.4GHz无线应用的低功率预算解决方案),功耗降低多达50%。新产品系列还在16MHz下提供真正1.8V运作电压和高达125°C的较宽温度范围,部署用于无线照明控制等更严苛的环境。

为了进一步简化和加快无线设计,拥有不断增加的精选扩展和插件产品的新型应用商店爱特梅尔Studio 6 Gallery还提供一个无线产品设计套件 (Wireless Composer),它包含一个用于RF性能测量的图形用户界面(GUI),同时运行ATmegaRFR2评测工具套件。

爱特梅尔ATmegaRFR2系列可与符合IEEE 802.15.4标准的专有通信栈和解决方案共用,爱特梅尔新型ZigBee Light Link参考实施方案已经获得了ZigBee联盟的“黄金单元资质” ,新产品系列还适用于其它的ZigBee PRO兼容无线网络。

ATmegaRFR2 MCU系列的其它关键特性

-先进硬件协助收听模式的降低功耗(Reduce Power Consumption, RPC)功能
-出色的103.5dB RF链路预算
-使用接收先行(receive override)技术,实现更高的链路效率和可靠性
-H25/CH26的更佳通道屏蔽
-2Mbs的高数据速率
-提供天线多样性,自动选择具有较强信号的天线
-用于高速通信的AES 128位加密引擎

爱特梅尔无线解决方案总监Magnus Pedersen表示:“无线市场继续涌现大量的新标准,要求设计人员寻找具有较低功耗、更佳RF性能、更大存储器的更安全解决方案。我们新的ATmegaRFR2系列能够满足所有这些需求。爱特梅尔功能丰富的单芯片无线MCU系列可让设计人员满足其客户的严苛要求,同时降低总体材料清单成本,获得更大的设计灵活性和电路板空间。”

供货

爱特梅尔公司现在付运ATmegaRFR2系列生产批量产品。

爱特梅尔还在//store.atmel.com提供ATmega256RFR2评测工具套件,包括一个ATmega256RFR2器件和两个无线控制器板,以及一个功能齐全的便携式无线节点、一个 传感器 终端电路板和一个按键遥控板,能够实现遥控应用的演示/评测,价格为349美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次