处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

车载信息娱乐平台的开源架构创新应用

车载信息娱乐平台的开源架构创新应用
来源:我爱方案网 时间:2012-11-23

【导读】开源带来创新,因此一直受到汽车行业青睐。汽车业带来了新的挑战是要将的消费电子类软件与复杂的汽车环境整合起来,风河借助Yocto Project的开源基础架构优势及其赋予的快速创新能力,更快速地创建符合GENIVI标准的车载信息娱乐系统(IVI)平台。

车载消费电子产品市场愈趋繁荣,技术日新月异,汽车行业纷纷寻求开源软件的支持,以便跟上技术发展的脚步。随着汽车系统的复杂度日益提高,软件所扮演的角色也越来越重要。汽车企业也正在积极寻找相应的方法途径,以应对消费电子技术整合所带来的新挑战,同时还必须控制好项目进程和预算。Yocto Project通用的Build(编译)系统和协同开发技术为嵌入式市场建立了标准,帮助开发人员更快捷地开发出嵌入式Linux系统。

“开源带来创新,因此一直受到汽车行业青睐。然而现在的行业趋势是,不仅要降低成本、加快产品上市速度,而且还要将的消费电子类软件与复杂的汽车环境整合起来,这给汽车业带来了新的挑战,”风河车用解决方案副总裁Georg Doll说:“考虑到这些因素,风河公司提供了一系列以开源成果为基础的产品、服务和培训,可以满足汽车行业独特而又严格的需求。”

风河近日宣布在风河信息娱乐平台产品中纳入Yocto Project组件。运用Wind River Platform for Infotainment,开发者就可以借助Yocto Project的开源基础架构优势及其赋予的快速创新能力,更快速地创建符合GENIVI标准的车载信息娱乐系统(IVI)平台。

Yocto Project由Linux Foundation主持,是一个开源协作项目,提供模版、工具以及方法,帮助开发者创建嵌入式Linux系统,并且可以摆脱具体硬件架构的束缚。 Wind River是Yocto Project的创始会员以及咨询委员会的金牌会员,同时也是项目的核心技术和维护者。

风河车用软件平台Wind River Platform for Infotainment是一个符合GENIVI标准的平台,其中包括支持ARM处理器的参考板卡,带有集成化的软件开发与测试工具以及Yocto Project工具组件。作为Yocto Project IVI 层的维护商之一,风河开发了其中的Meta-IVI层和Meta-Systemd层。 Meta-IVI层提供了符合GENIVI标准的Reference Build, 可与Yocto Project Compatible板级支持包(BSP)以及软件或中间件协同工作。Meta-Systemd则保有Systemd专用包的元数据层。具备Yocto Project兼容性,这将有效地支持开发者采用通用的工具和方法来进行协同开发,从而提高跨平台兼容性和组件的互操作性。

风河拥有丰富的车用技术和解决方案,例如面向车载信息娱乐、Android、Tizen IVI和VxWorks的平台产品,以及Wind River Diab编译器工具、虚拟化和Hypervisor技术。这些丰富多样的汽车专业知识和经验使风河的支持能力几乎囊括了汽车行业的所有项目。

风河的代表性车载项目包括与汽车零部件制造商Magneti Marelli合作生产符合GENIVI标准的IVI平台和一级方程式赛车中采用了VxWorks系统的遥测设备。凭借丰富的Android平台专业知识,风河与车载娱乐系统设备制造商Clarion合作开发了以Android 平台为基础的IVI设备。此外,全球汽车产业的系统及材料供应商Continental选用了Wind River Diab编译器(Compiler)开发其驾驶及汽车控制系统。

紧随新版Wind River Linux,新版Wind River Platform for Infotainment信息娱乐平台现已上市,它们同样都基于Yocto Project开源开发基础架构。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次