处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌科技面向近场通信应用的高性能通信接口得到业界广泛认可

英飞凌科技面向近场通信应用的高性能通信接口得到业界广泛认可
来源:21ic 时间:2012-11-23

21ic讯 英飞凌科技股份公司近日宣布,其面向近场通信(NFC)应用的高性能通信接口得到业界广泛认可,成为了事实上的行业标准。英飞凌推出的数字非接触式桥(DCLB)接口可在嵌入式安全元件与NFC调制解调器之间实现快速、安全的连接。作为免费提供、全球适用的开放式解决方案,DCLB已被NFC调制解调器和安全元件制造商广泛采用,以终用于手机之中。迄今为止,已有包括德州仪器、Inside Secure、MicroPross、MtekVision和KEOLABS在内的10家制造商获得了英飞凌DCLB接口许可。

英飞凌芯片卡与安全业务部副总裁兼平台安全业务总经理Juergen Spaenkuch表示:“我们鼎力支持像DCLB接口这样的开放式解决方案,因为它们能加快新技术的大规模部署。与单个供应商提供的专有解决方案不同的是,被广泛接受的标准提高了多种不同终端之间的兼容性,允许系统集成商从众多器件中自由选择。”

满足安全标准的NFC通信接口

英飞凌推出的DCLB接口可为要求快速响应的安全NFC应用提供高效解决方案,比如移动支付、门禁或公交票务系统。通过支持高达848千比特/秒(kB/s)的尖峰数据速率,它改善了NFC调制解调器与安全元件之间的连接性能——部分交易通过该连接执行。较之于其他接口,数据量几近8倍。此外,英飞凌的安全控制器是首个获得德国联邦信息安全局(BSI)安全认证(通用标准EAL 6+(high))的嵌入式安全元件。

日前被IHS收购的IMS Research的金融与ID技术资深研究经理Alex Green指出:“要让NFC迅速实现广阔的市场覆盖,就必须让消费者放心,其数据在处理过程中得到了妥善的保护,并且这项技术使用起来非常便捷。通过提供创新解决方案和适用于NFC应用的产品,英飞凌为将NFC推向大众市场做出了应有的贡献。”

包括移动支付和公交票务系统在内的多种不同的NFC应用的重要性日益凸显。到2016年,具备NFC功能的手机的全球出货量有望从2012年的7,900万部,增至9亿部,占所有手机的44%。到2016年,适用于这种手机或PC的NFC安全元件的出货量有望从2012年的1.2亿颗增至13亿颗。(2012年1月HIS旗下公司IMS Research发布的《NFC全球市场——2012年版》)

在互联互通的世界里确保安全

立足于其在安全、非接触式通信和一体化微控制器解决方案(嵌入式控制)等领域的核心实力,英飞凌推出了一个全面的基于半导体的安全产品组合,以支持诸多芯片卡与安全应用。英飞凌发挥其在该领域的技术专长,在这个网络连接日益紧密的世界里确保诸如移动支付、系统安全和安全电子政务文件等应用的安全。25年来,英飞凌矢志不渝地开发基于硬件的创新安全解决方案,稳居全球市场领袖地位达15年之久。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次