处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可将仪器抖动降至100飞秒以下的测试解决方案

可将仪器抖动降至100飞秒以下的测试解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-22

导读:100G通信系统设计人员面临的一个主要测试挑战是采集保真度足够高的高码率信号,泰克公司日前推出用于DSA8300示波器的新相位参考模块82A04B。通过与该电采样模块的结合使用,可使得仪器抖动典型值小于100飞秒,这是目前市场上多通道示波器(采样或实时)中的低抖动水平。

DSA8300在满足IEEE802.3ba和32G光纤通道测试规范的条件下,成为设计、调试和检测重要100G发射器和链路(多6个通道)的理想仪器之选。

100 (4x25) Gb/s通信系统设计人员面临的一个主要测试挑战是采集保真度足够高的高码率信号,以便在实际测试条件下对被测器件进行精确检测。随着时钟速度继续增加,位周期在25Gb/s时只有40微微秒,对于小化仪器抖动和噪声来说,提供足够带宽来帮助信号被充分检测变得至关重要。

泰克高性能示波器总经理Brian Reich表示:“新相位参考模块、升级后的电采样模块和其他增强使泰克成为高速数据通信领域的绝对领导厂商。在测量系统保真度、多功能性和可用性方面,由于我们的价格十分具有竞争力,所以在客户群中具有明显的优势。”

新82A04B相位参考模块可以与DSA8300主机一起使用,并且支持2-32 GHz输入时钟频率,同时可选支持60 GHz。 

除了82A04B之外,泰克还推出了6个支持20 - 70 GHz带宽的新电采样模块。这些模块使用独特的远程采样头端,将测量采集点置于被测器件或接近被测器件的位置,来小化由于线缆存在而导致的信号退化。这些功能共同提供了低垂直噪声、低固有抖动和带宽性能的独特组合,使工程师能够充分地检测数据率高达45GHz以上的信号(三阶谐波),以满足IEEE和光纤通道标准的要求。

DSA8300支持同时采集多三个差分(或六个单端)信号,并在如今的100G电设计中常见的多巷道系统测试中实现超低抖动。相比之下,竞争选择方案只能采集两个单端信号,采样频率只有50 GHz且不支持远程采样,因而导致严重的信号损伤。

为帮助设计人员提高生产力,泰克还推出了用于DSA8300系列示波器的应用软件与固件更新,来改进定时分析、设置和测试执行。突出特性包括引导式通道采集和TDR步进对准,用户通道延迟和TDR去偏斜(以时间单位),以及关于在使用新82A04B相位参考模块时如何获得抖动性能的定量及描述性信息。

供货信息

用于DSA8300示波器的新相位参考和电模块以及其他增强将在2012年底推出。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次