• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

士兰微电子推出带可控硅调光及PFC的原边控制模式LED驱动控制SD6857/8系列芯片

来源:EDN电子设计技术
时间:2011-11-04

分享至:

杭州士兰微电子公司在绿色LED照明领域继续推出新品----带可控硅调光及PFC的原边控制模式LED驱动控制SD6857/8系列芯片。该系列产品采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。可广泛适用于PAR灯,球泡灯和日光灯等AC输入LED照明领域。

SD6857/8系列芯片主要包含SD6857和SD6858,两者的区别是SD6858支持可控硅调光。SD6858系统方案支持多种不同类型的调光器,并且在调光过程中不会出现闪烁。

该系列芯片通过检测变压器初级线圈的电流,间接控制系统的输出电流,从而达到输出恒流的目的。采用了多项士兰微电子自主知识产权的专利技术---PFC+PSR+TRIAC的控制技术。这些专利技术的电路采用原边控制的办法来控制LED恒流驱动,实现了可控硅调光、高低压输入情况下输出电流相同、原边控制以及高功率因数。

具有高功率因素(PF)值(PF>0.95)是SD6857/8系列LED驱动控制芯片的一个亮点。功率因素是加在负载上的电压和电流之相位差Cos@。通常电源的功率因素处于 0 <= Cos@ <= 1,1是理想的情况。随着节能理念愈深入人心,高功率因素(PF)也被愈趋被视为是LED照明设计挑战。该系列芯片具有很高的PF值,PF大于0.95。可以防止较低的PF值引起的供电效率降低和产生过多的高次谐波 (大量的高次谐波会反馈到市电供电网,会造成电网被高次谐波污染) 。

SD6857/8系列芯片采用原边控制模式,可以省去光耦,次级反馈控制和环路补偿电路,仅需极少的外围元器件即可构成完整的系统,大幅精简了电路规模,减少系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。

此外,芯片内部集成了温度保护电路,环路开路保护、线损补偿、峰值电流补偿、限流电路、过压保护、欠压锁定等保护电路,以保证芯片的工作环境正常,延长其使用寿命。

SD6857/8系列芯片基于士兰微电子自行研发的BiCMOS/BCD工艺制造,采用了SOP-8封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。

 

标签 士兰微 SD6857/8系列 LED驱动 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻