处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ST能量收集探索套件便于开发无电池NFC存储器应用

ST能量收集探索套件便于开发无电池NFC存储器应用
来源:我爱方案网 时间:2012-11-21

导读:ST针对其内置独特能量收集功能的创新非接触式存储器发布一款经济实惠的应用开发平台。M24LR探索套件包含工程人员开始设计能够与符合ISO15693标准的NFC智能手机或RFID(射频识别)读写器交换数据的无电池电子应用所需的全部功能。


该整体开发平台有助于加快能源自给式数据采集、资产跟踪或诊断功能在各种应用中的设计和集成,包括手机和平板电脑配件、计算机外设、商场电子标签、家电、工业自动化、感测与监控系统和个人医疗产品。

业界独有的集成产业标准串行总线(I2C)和非接触式射频两种接口,意法半导体M24LR EEPROM存储器能够与主机系统进行线上或无线通信。此外,M24LR的射频接口能够将RFID读写器、NFC手机或平板电脑发射的环境无线电波转化为电能,为存储器电路供电,从而实现完全无电池的读写操作。

M24LR 探索套件由射频收发器板和无电池电路板组成:射频收发器板集成13.56MHz多协议RFID/NFC收发器(CR95HF)和一个STM32 32位微控制器,用于为无电池电路板供电并进行无线通信;无电池电路板包含意法半导体双接口EEPROM存储器 IC(M24LR)、超低功耗8位微控制器(STM8L)以及温度 传感器 (STTS75)。

供货信息

M24LR 探索套件样品现已上市。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次