处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PI无电解电容2.5w-50w的LED隔离调光驱动方案

PI无电解电容2.5w-50w的LED隔离调光驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-21

【导读】:LYTSwitch IC 系列新产品能在灯管替代和高鹏灯应用中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中实现优秀的性能。负载范围内实现优于+/- 5%的电流调节精度,在典型应用中驱动 电源 的效率高于90%。

LYTSwitch系列的特征和优势包括:

精确的恒流性能,负载范围内实现优于+/- 5%的电流调节精度
优秀调光的驱动
在典型应用中驱动电源的效率高于90%
优化设计中,PF大于0.95,满足EN61000-3-2 (C), 谐波失真度小于10%
去除高压大容量电解电容
132kHz的高切換頻率,可使用小型磁性元件

结合使用前缘和后缘触发的TRIAC调光器時,LYTSwitch LED驱动IC系列可带来优异的的调光性能,即便在低导通角下亦如此,可以轻松符合 NEMA SSL6 标准。 启动速度极快,通常短于 500 ms,即便调光至10% 的输出时也一样。 使用LYTSwitch IC 的灯泡几乎以关闭時的相同调光角开启,基本上消除了骤开效应。 TRIAC调光中的死区也得以消除,因为LYTSwitch 控制器能够确保调光器一经运作便能开始调光。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次