处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI推出BOM70美元内的可定制企业平板电脑方案

TI推出BOM70美元内的可定制企业平板电脑方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-21

【导读】全新一体化 Electronic Tablet (eTAB) 参考设计,基于 Sitara AM335x ARM Cortex-A8 处理器,支持Wi-Fi与Bluetooth连接技术,不但总体材料清单成本不足 70 美元,而且还可充分利用 Android 4.0 操作系统…

德州仪器  (TI) 与其设计网络成员 AllGo Embedded Systems 联袂宣布推出一款全新一体化 Electronic Tablet (eTAB) 参考设计,帮助开发人员在短短 3 个月内即向市场推出完整的可定制企业平板电脑。高集成度的 eTAB 参考设计加强了 TI 对工业、医疗、教育、零售、家庭以及楼宇自动化等快速增长行业的创新支持力度。eTAB 参考设计基于 Sitara AM335x ARM Cortex-A8 处理器,不但总体材料清单成本不足 70 美元,而且还可充分利用 Android 4.0 操作系统。

为专用定制化平板电脑而设计

客户不再被局限于只能选择市面上现成的平板电脑解决方案了。借助 eTAB 参考设计,客户可定制并轻松集成众多专业领域特性的软硬件,如条形码扫描仪、接触式或非接触式读卡器和生物辨识 传感器 等。此外,TI 还提供包括多种音频、连接功能和电源管理选项等丰富定制功能,使开发人员能够实现终产品的差异化。由于丰富的配置选项,eTAB 参考设计可为开发人员提供更高的灵活性,满足低成本企业应用的需求。例如,设计经过定制后既能构建独立的平板电脑,也可作为控制面板集成在家用设备或工业机械系统中。

AllGo Systems 公司首席执行官 K. Srinivasan 指出:“在当今竞争激烈的环境中,加速产品的上市进程至关重要。eTAB 参考设计使工业市场的开发人员能快速定制平板电脑并实现功能的差异化,从而尽可能降低风险。eTAB 参考设计是我们在交钥匙型电子产品设计领域中精深技能的完美补充,使我们能够为客户的产品开发需求提供一站式服务支持。”

eTAB 参考设计的主要特性包括:

· 总体 BOM 成本不足 70 美元;

· 800MHz ARM Cortex-A8 处理器;

· 7 英寸双通道触摸屏电容式 LCD 面板;

· Wi-Fi与Bluetooth连接技术;

· 符合量产要求的软硬件;

· TPS65910:高集成度的高效型电源管理单元 (PMU) 具备 4 个 DC/DC 转换器 和 8 个 LDO。

TI电子销售点业务经理 Ram Sathappan 指出:“eTAB 参考设计可为开发人员提供出色的平台,适用于特定产业的定制化应用,与目前市场中现有的商用平板电脑相比,可大幅降低成本。众所周知,平板电脑不断应用于多种不同产业中,而在 AllGo Embedded System 的支持下,我们的客户将受益于这种创新的开箱即用型设计功能,并可显著加速产品上市进度。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次