处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

“FPGA在嵌入式系统中的应用”主题讨论会圆满结束

“FPGA在嵌入式系统中的应用”主题讨论会圆满结束
来源:EEWORLD 时间:2012-11-21

随着微电子技术和软件技术的发展,嵌入式处理器、专用数字器件、外设和DSP算法正在以IP核的方式嵌入到FGPA中,以单芯片可编程FPGA完成整个嵌入式系统设计已成为现实。国际和国内的众多FPGA公司都具有这样的芯片产品,并在通信、工业控制等领域具有广泛的应用。

基于这种现状,2012年11月17日,嵌入式系统联谊会在北京航空航天大学举办了一场名为“FPGA在嵌入式系统中的应用”的主题讨论会。来自产业界和教育界的工程师和学者们分享了各自在实际工程应用和教学实践中的宝贵经验,并就SOPC(PSoC)的FPGA芯片技术、开发工具、解决方案,以及现存问题和未来发展等内容,进行了深入探讨。

京微雅格业务发展部总监王海力博士在主题发言《国产FPGA的创新之路》中谈到,FPGA的发展经历了从“麻雀”变“凤凰”的过程,其应用与设计的可扩展性更强,灵活性更大。对于国产化FPGA的道路应该如何走的问题,王海力博士认为,面向细分的应用市场,应先抓住“种类繁杂、需求多变”的中低端市场,同时不断培养可编程领域的人才,加大技术研发、系统应用与市场销售的投入,突出本土服务的人才和地域优势,这样才能更好地普及国产FPGA器件的使用。

京微雅格王海力博士谈FPGA市场

北京化工大学何宾教授在名为《基于FPGA的SoC技术现状和发展趋势》的主题报告中提到,SoC技术的现状并不是一个IP核在单芯片内的集成,而是在更高层次上考察“系统级”设计的能力。具体介绍可编程片上系统PSoC时,何教授强调,Cypress和Xilinx两家公司的共性在于,将微控制器、数字可编程阵列、模拟可编程阵列等资源集成在单芯片上,真正实现了可搭“积木”、任意组合式的创意设计。

何宾教授介绍基于FPGA的SoC技术发展趋势

Xilinx亚太区业务拓展经理罗霖的演讲题目为《All Programmable SoC技术及应用》。他认为All Programmable SoC是系统集成的创新,把设计中普通的分离方案变成了集成方案,而Xilinx公司的All Programmable SoCZynQ-7000系列的优势在于软件硬件均可编程,为使用者提供了极大的灵活性。

Xilinx罗霖介绍All Programmable SoCZynQ-7000系列的优势

Cypress公司大学计划经理魏荣博士的主题发言为《PSoC 技术在嵌入式系统中的应用探索》。她认为,PSoC是一个真正的集成了可配置的模拟和数字外设、存储器和微控制器的片上可编程系统,减少了芯片数量和线路板体积和层数,具有非常短的设计周期。魏博士还与大家分享了PSoC帮助强化工程教学的实例。

Cypress公司魏荣博士分享PSoC 技术在嵌入式系统中的应用

天津大学郭玮教授在主题演讲《基于FPGA的软硬件兼通的系统人才培养的探讨》中,介绍了高校教学实验的定位、现状,以及教学实验经验。郭教授强调,市场需要的是软硬兼通的系统人才,教学要跟上时代发展的步伐。郭老师希望公司的大学计划不仅仅是提供开发板,而且要提供系统集成的教学方案。

天津大学郭玮教授谈培养系统级设计人才

北京威视锐科技有限公司总经理姚远在主题报告《利用嵌入式FPGA平台在教学和科研过程中加快创新》中详细介绍了公司如何利用嵌入式FPGA平台在教学和科研过程中加快创新的过程。

在讨论环节,北京化工大学何宾教授、Xilinx亚太区业务拓展经理罗霖、北京理工大学副教授马忠梅、北京威视锐科技有限公司总经理姚远、ARM公司时欣博士、清华大学齐羽老师、 安富利 公司陈志勇博士,以及嵌入式系统联谊会何立民、何小庆、袁涛等委员与会者,就SOPC(PSoC)FPGA在传统嵌入式系统应用中面临的困难,以及高校如何培养掌握FPAG技术的嵌入式人才等现实问题进行了热烈探讨,联谊会合作媒体电子技术应用主编余莲女士、单片机与嵌入式系统应用编辑部芦潇静主任和与非网电子设计技术编辑参加会议。

来自各界关注嵌入式系统FPGA应用的60多位朋友们在北航音乐厅前合影

联谊会何立民、何小庆等专家探讨FPGA在应用中面临的困难

此次会议,国内外企业专家介绍了SOPC(PSoC)的FPGA芯片技术,分享了基于FPGA的嵌入式系统工程应用和教学实践的经验,与会人员共同探讨这个领域未来发展和存在的问题。会议讨论圆满成功。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次