处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

采用FPGA提高广播应用的集成度 (1)

采用FPGA提高广播应用的集成度 (1)
来源:21ic 时间:2012-11-21

引言

在广播和传输系统中,采用一种或者两种串行接口来传输数字视频:没有压缩的数据使用视频串行数字接口(SDI)。压缩数据使用异步串行接口(ASI),在视频设备中,主要采用移动图像和电视工程师联盟(SMPTE)定义的SDI来传送视频和音频数据。

视频设备能够支持标准清晰度(SD)、高清晰度(HD)数字视频格式,或者同时支持。SD视频传输的SDI速率为270Mbps、360Mbps或者540Mbps,而HD视频传输的SDI速率为1.485 Gbps或者1.485/1.001 Gbps。HD提供高质量的视频,代表了今后数字视频广播的发展方向。随着HD视频需求的增长,要求硬件能够处理HD技术所需的大数据吞吐量。

在数字视频传送系统中,数据传送的主要方式是ASI的270Mbps单节目传送流(SPTS)或者多节目传送流(MPTS),这些方式由数字视频广播(DVB)协会定义。

广播设备开发人员通常使用ASSP来实现SDI和DVB-ASI功能,也可以利用可编程逻辑器件( PLD ),使用PLD中的逻辑和其他嵌入式资源构建所需的各种数字功能,以实现这些接口。通过使用PLD。可以显著降低总成本。某些情况下,在每ASI通道或者每SDI端口的基础上,PLD不到ASSP成本的1/10。

SDI的可编程逻辑解决方案

要达到SDI和DVB-ASI需要的270Mbps数据速率,可编程解决方案需要提供以下功能:

LVDS I/O

足够的逻辑容量

数据恢复能力

产生时钟信号的PLL

对于HD-SDI数据速率,需要采用支持嵌入式SERDES技术、时钟数据恢复,并集成了高速收发器通道的PLD,例如Altera的Stratix GX系列 FPGA 。

图1所示为Altera可编程逻辑中实现SD-SDI和HD-SDI功能所需的构成单元。SD-SDI解决方案在逻辑单元(LE)中利用过采样技术来恢复数据。FPGA中的基本构建模块LE在SERDES模块中表示为“软逻辑”。在HD-SDI解决方案中,嵌入式SERDES和CDR电路完成时钟和数据恢复功能。

HD-SDI方案中的其他功能包括发射机侧的线编号插入和循环冗余校验(CRC)计算,以及接收机侧的线编号提取和循环冗余校验。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次