处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中兴通讯推出LTE绿色创新节能解决方案

中兴通讯推出LTE绿色创新节能解决方案
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-11-21

近日, 中兴通讯 正式推出基于 LTE 商用系统的 绿色 节能 解决方案。该方案创新地采用动态功放调压、智能OFDM符号关断、智能负载关断、高效率功放、自然散热等关键技术,达到在不影响网络运营的前提下,大幅降低设备能耗和运营成本。经实测,采用该方案的单站能耗可以节省40%。

Gartner咨询报告显示,ICT行业对全球温室气体排放的直接影响占比为2~2.5%,其中通信业的影响约占1/4。根据测算,基站设备的能源消耗占到整个移动通信网络设备能耗的90%。基于此中兴通讯推出了全新的基于LTE的绿色节能解决方案,该方案采用了多种方式降低基站的耗电量。其中动态功放调压与智能OFDM符号关断相结合共同调节技术属业界独有,经实测可降低32%的基站功耗。按照单站功耗为1500W计算,其一年节省能耗可达5200KWH,一张由1000个基站组建的网络,全年可节省超过520万度电,减少二氧化碳排放4500吨。如能再配合新型能源如太阳能,风能,生物能的应用,则整网能耗节省可超过50%。

中兴通讯副总裁王守臣表示:“中兴通讯在自身不断实施节能减排的同时,致力于为客户提供绿色节能的产品和解决方案,实现网络与环境的和谐共生,为世界增添更多的绿色。”

作为的无线通信解决方案提供商,中兴通讯不断加大在LTE及未来演进技术领域的投入,技术上一直处于行业地位。截至2012年10月,中兴通讯已经获得了38个LTE商用合同,与全球100多个运营商合作并部署LTE试验网,遍及欧洲、美洲、亚太和中东等地区,积极推动LTE 商用进程。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次