处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌面向支付应用的凌捷掩膜™安全控制器在全球众多关键项目中得到采用

英飞凌面向支付应用的凌捷掩膜™安全控制器在全球众多关键项目中得到采用
来源:EEWORLD 时间:2012-11-20

2012年11月16日,德国纽必堡和法国巴黎讯—— 英飞凌 科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日在顶级智能技术展会“2012年智能卡暨身份识别技术工业展”(Cartes 2012)上证实,其面向支付应用的新一代安全产品大获成功。基于凌捷掩膜?技术的安全控制器已在全球范围内被广泛用于众多关键项目。德国Sparkasse Verlag的银行卡、瑞士的Maestro借记卡和法国的Carte Bancaire卡都将配备英飞凌的全新凌捷掩膜安全控制器。随着产量的提高,这些安全控制器还将被用于其他欧洲国家、美洲以及非洲和亚洲(日本、中国、韩国、印度尼西亚)的项目中。

英飞凌凌捷掩膜安全控制器是基于的90nm EEPROM工艺的安全控制器,不仅可用于接触式支付应用,而且也具备出色的非接触式功能。较之于常规产品,基于凌捷掩膜的控制器在非接触式应用中可将速度提高多40%。其可靠的高速处理,不仅让终用户使用起来更加便捷,更促进了非接触式银行卡或多功能智能卡的普及。

以往,数据是保存在配备基于ROM和EEPROM存储器技术的安全控制器的芯片卡中。然而,常规掩膜ROM工艺已接近其极限。一方面芯片结构的微型化过分推高了掩膜成本,另一方面,掩膜ROM工艺再也不能满足终产品在灵活性方面的要求。英飞凌的凌捷掩膜将更加灵活的EEPROM存储器技术与尖端的安全机制和可靠性结合在一起。

凌捷掩膜产品给整个价值链带来的益处
芯片卡制造商可从多方面受益于凌捷掩膜技术杰出的灵活性:较之于常规掩膜ROM工艺,从确定具体型号到终交付的周期可缩短约一半;在软件开发过程中快速检测并校正错误,能进一步节省时间和成本;利用凌捷掩膜技术,可以随客户需求的转变而即刻做出临时修改。这能帮助芯片卡制造商降低规划费用和库存成本,降低市场风险。

与此同时,凌捷掩膜产品还具备优于掩膜ROM产品的安全性和可靠性。归功于安全掩膜迁移、安全下载和特殊锁闭机制,从制作原型到交付终产品的整条价值链都实现了安全性,并与硬件一同通过了认证。安全锁闭机制可防止更改程序代码和用户个人资料。每一颗芯片还配备了一个随机密钥。英飞凌基于凌捷掩膜技术的安全控制器完全符合当今严格的安全标准。它们已获得国际“通用标准”的级别EAL 6+(高)和EMVCo认证。

市场趋势
作为提供面向支付应用的安全控制器的市场领袖,英飞凌在2011年拥有33%的市场份额(HIS公司旗下IMS于2012年7月发布的数据),其推出的凌捷掩膜安全产品,更是设立了新的行业标准。据市场调查公司IMS研究报告称(2012年7月《支付卡和银行卡全球市场——2012年版》),到2017年,面向支付应用的智能卡IC市场规模将从2012年的15亿颗,增至36亿颗。
适用于支付卡的安全控制器可以存储运行信息和个人资料,以实现安全处理支付交易。在网络连接越来越紧密的环境中,为了满足用户需求,支付卡的功能不断扩充,对安全性的要求与日俱增。EC或信用卡正日益变身多功能卡,不仅能用于非接触式支付,而且可以充当非接触式公交卡。其他用途包括,政府当局在银行基础设施薄弱的地区(如南非)开展的项目,在这类项目中,智能卡可用于支付救济金。

在互联互通的世界里确保安全
立足于其在安全、非接触式通信和一体化微控制器解决方案(嵌入式控制)等领域的核心实力,英飞凌推出了一个全面的基于半导体的安全产品组合,以支持诸多芯片卡与安全应用。英飞凌发挥其在该领域的技术专长,在这个网络连接日益紧密的世界里确保诸如移动支付、系统安全和安全电子政务文件等应用的安全。25年来,英飞凌矢志不渝地开发基于芯片的创新安全解决方案,稳居全球市场领袖地位达15年之久。

关于英飞凌芯片卡与安全解决方案的更多信息,请访问www.infineon.com/chip-card-and-security

关于英飞凌
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在全球拥有约26,000名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

英飞凌在中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1996年在无锡建立家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有1300多名员工,已经成为英飞凌亚太乃至全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内的企业、高等院校开展了深入的合作。























更多信息可在以下网站找到:www.infineon.com。
本新闻稿可在以下网站找到:www.infineon.com/press/。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次