来源:电子工程专辑
时间:2011-11-03
瑞士的欧洲核子研究中心(CERN)和意大利贝内文托的萨尼奥大学合作设计一款先进仪器,用于测量CERN大型强子对撞机(LHC)内超导磁体的磁场。这种被称作快速数字积分(FDI)板的测量装置采用ADI公司的模数转换器、模拟多路复用器和DSP元件向LHC提供在测量磁场时迄今为止可能达到的性能。
这种新的FDI板实现了比上代数字积分电路高100倍的分辨率和频率带宽。这种在动态范围内的重要改进使科学家们能检测更微小的伪影,这些伪影会造成磁场偏差、场衰减和其它在高场超导加速器磁体中随时间变化的常见现象,而这些现象研究中的粒子束品质均有负面影响这种新的FDI板在CERN用来测量以每秒10转通过高速旋转的校准线圈的磁通量,用以评估由LHC的8特斯拉加速器磁体产生的磁场。
萨尼奥大学工程学教授Pasquale Arpaia表示:“在FDI板之前,已有的电子元件在分辨率或精度方面并不适合,这在大型强子对撞机的情况下轻易就接近百万分之10,我们选择与ADI公司合作是因为该公司的产品质量、文档与支持水平都非常高。这有助于使FDI揭示我们以前无法探索的新的磁学研究领域成为可能。”
LHC是世界上、能量的粒子加速器,同时也是人类建造过的的机器。LHC开始建造于2003年并在2008年投入运转。其使命是探测物理学一些基础的问题并推动对基础的自然定律的认识。
ADI公司元件提供了高速、低功耗和低噪声性能
研究人员详细列举了以下用于FDI板的ADI公司元件:
--模数转换器(AD7634):这款18位模数转换器提供了在采样速率670kS/s(每秒千次采样)时优异的101dB信纳比(SINAD)。
--多路复用器(ADG406):这款多路复用器结合了高开关速度、低功耗和低导通电阻特性。
--SHARC DSP(ADSP-21262):这款32位/40位浮点处理器针对高性能信号处理应用进行了优化,内置两个计算单元、2Mb双端口片内SRAM,多条内部总线可消除I/O瓶颈,并且提供创新的数字应用接口。