处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能家居看似很近应用很少 缺用户还是缺标准?

智能家居看似很近应用很少 缺用户还是缺标准?
来源:中国网 时间:2012-11-19

作为物联网的主要应用之一, 智能家居 也被国家列入9大重点领域应用示范工程。相比于物联网,智能家居的概念更为具体,似乎也更易于为大众所接受。现实中,尽管已经经历了十几年的培育,但是现在的智能家居更多地表现为一种“点缀”,在不多的地区零星地散布开来。未来,智能家居该如何落地?又需要克服那些障碍?它又将如何改变生活?

距离很近,应用很少

可以设想这样一个场景,前提是你不在家:如果家中的煤气泄漏,你如何迅速采取预防措施?如果家中有“不速之客”拜访,你该如何时间知晓?如果想使得家中空气的质量或者湿度达到,又该如何对家中的诸多功能不同的电器发号施令……这些看似非常棘手的问题,在智能家居的整体解决方案中,已经不能成为问题。

“通过智能网关,根据不同的功能需要,实现不同的场景设定。这完全可以根据用户自身的需求,随时可以改变。”在济南一处已经安装了智能家居的用户家中,山东中讯高科电子科技有限公司总经理助理修卫涛向记者介绍,“通过智能网关这一控制平台,用户可以实现窗帘(窗帘装修效果图)、家用电器、灯光等诸多家庭设施的控制,可以实现安防、报警等多方面的功能。”

记者在这家用户家中发现,如同一台平板电脑大小的智能网关就设在门口的内侧,轻轻点击不同的场景设定,就可以实现用户对于不同功能的需要。此外,用户在家中多处也都设置了 传感器 或者探测器,比如有人闯入或煤气泄漏、烟雾超标时,系统会发出报警声,并可自动报警,用户也会在时间知晓。如果将智能网关与手机等移动智能终端相连接,移动智能终端还可以实现“遥控器”的功能,外出的时候都可实时看到家中的情况。

“现实中的情况是,智能家居离大众的距离很近,但应用却很少。”山东中讯高科电子科技有限公司副总经理杨涌告诉记者。

“缺少庞大的用户群”

智能家居在国内市场的培育发展已经有十几年的时间,但现在仅仅是零星的分布,而智能家居行业本身也尚未实现大规模应用。在用户的认知和接受程度方面,尚未形成市场规模。

“我们现在主要的推广方式,一种是借助于和房地产开发商或者代理商的合作,通过他们来推动智能家居的应用,另外一种方式就是开展与装修公司的合作。同时我们也在建设样板间,期望在多重合力的作用下,将智能家居推向市场。”杨涌介绍说。

“智能家居本身和国外的差距并不大,但缺少的是庞大的用户群,目前的市场规模比较少。”数智网主编周军分析说,“未来,国内智能家居肯定会围绕着智能社区、智能城市的构建去发展,因为家是小区的一个单元,而小区则又是城市的一个单元。”

在现阶段,对于诸多用户而言,智能家居显然不是必需品,而仅仅是属于一种改善型的需求,如何进一步挖掘市场价值也成为诸多厂商不得不面对的难题。

周军认为,未来智能家居会有两种趋势,一种是整体打包的应用方式,主要集中在高端用户群,比如豪宅(豪宅装修效果图)或者是别墅(别墅装修效果图);而另一种则是在用户使用方面,安防、报警、背景音乐、电动窗帘等这些功能在用户家中不一定都会存在,而某些单体产品在未来可能会有很大的发展。智能家居会从高端的用户群慢慢地渗透,未来三到五年内,智能家居会有一个比较大的发展。

“标准”之困

尽管相关受访者均表现出了对于未来智能家居行业相对乐观的估计,但是有的话题却始终绕不过去。其中,缺乏统一的标准成为困扰智能家居行业发展的一大障碍。

“下一步智能家居的发展趋势会进入一个整合阶段,同时会呈现出以下特点,即规模化、产业化,以及标准的制定和完善。”千家网总裁、中国智能家居星级联盟理事长向忠宏表示,“智能家居的瓶颈在于直接用户对于智能生活方式的需求和认识没有被激发出来,这一方面需要资源整合;同时,如果说厂商的产品不能互联互通,标准不统一,这就造成了用户选择成本的增加。”

向忠宏分析说,国际上的智能家居也没有统一标准,这样的问题在短期内也无法解决,但这并不能代表相关厂商不能把智能家居做好,“几个厂商可以把产品互联互通一下,让彼此的产品相互识别。现在,智能家居的联盟不止一个,相关厂商可以联合起来做一些类似标准化工作,为今后统一性的行业性标准作一些准备。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次