来源:我爱方案网
时间:2012-11-19
比利时阿尔斯通运输公司创新与研发工程师Fisal Al-Kayal先生表示:“符合规格的全碳化硅模组使得我们能满足运输客户对于减小电源 转换器 尺寸和重量的要求,同时还能达到提高效率和节省成本的目标。”
新型模组可在一个50mm半桥结构中容纳碳化硅MOSFET和碳化硅肖特基二极管,结温150°C。碳化硅器件使得该模组可实现高频率的 开关 速度,并能够减小功率转换系统尺寸、重量和成本。全新功率模组业已证明可实现高达100 kHz的开关频率。目标应用领域包括大功率电源转换器、工业电机驱动、太阳能逆变器和不间断电源等。
科锐功率器件与射频事业部产品市场经理 Mrinal Das 博士表示:“1200V、100A的双模组使得我们现有的分立式MOSFET和二极管产品扩展到大功率应用领域,这款全碳化硅模组高效的开关特性使得系统设计者能满足客户对于减少终端系统尺寸、重量和成本的要求,同时帮助减少全球的能源消耗。碳化硅功率器件已经减少了大约1600万公吨的二氧化碳年排放量,这相当于种植1.5亿棵树。”
新型功率模组的零部件可通过代理商Digi-Key和Mouser Electronics公司立即购买,器件名称为CAS100H12AM1 。同时应科锐功率模组客户要求,现已提供栅极驱动器样品。