处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

奥地利微电子新一代磁性位置传感器芯片 适于苛刻安全要求的汽车应用

奥地利微电子新一代磁性位置传感器芯片 适于苛刻安全要求的汽车应用
来源:中国电子网 时间:2012-11-16

奥地利微电子公司近日宣布推出新的磁性旋转位置 传感器 芯片家族,新品具有先进的安全性能,适合于具有ISO26262安全标准要求的汽车应用。

来自奥地利微电子的所有磁旋转位置传感器都是高度集成的片上系统,包含霍尔磁性感应元素、一个模拟前端和数字信号处理,以便实现准确、精密的角度测量。新的60系列传感器芯片——AS5161,AS5261(含数字PWM输出)和AS5162,AS5262(含模拟电压输出),具有的汽车级保护功能,可使汽车制造商的应用达到ISO26262标准严格的安全要求。

ISO26262标准对汽车运行安全提出了严格的要求,汽车制造商需要达到高水平的可靠性,分析组件和系统在失效时的影响,并采取措施保证汽车运行的安全性。

60系列传感器芯片以非常高的可靠性、直接和间接危险故障影响的全面分析以及非常低的即时失效率(FIT),帮助制造商满足ISO26262的严格要求。双堆叠裸片(单片包装)满足了系统的冗余要求,AS5261和AS5262传感器可以用于安全等级的ASIL D类应用。

奥地利微电子的新一代汽车用位置传感器芯片中都具有增强的自我诊断功能。例如,与竞争产品相比,采用下拉电阻的地损坏侦测功能即使在高温下仍可运作。

新一代传感器芯片中,奥地利微电子还采用了许多节能特性,实现卓越的能效。60系列产品通常只需要消耗10mA电流,而许多竞争产品则往往需要消耗超过15mA的电流。

60系列传感器芯片将被用来感知各种汽车应用中的角位移,包括加速器踏板、刹车踏板、底盘高度的监控以及HVAC阀位置和方向盘的感知。

此次推出的新品也非常适合用于传动系统(2 WD /4WD开关、变速传动装置)和节气门系统(EGR废气循环、油门翻板阀、节流阀、涡轮增压器)。

与业内其他品牌的磁性传感器芯片不同的是,奥地利微电子的60系列传感器芯片只需很少的外部组件,且可使用低成本的铁氧体磁铁。得益于奥地利微电子专利的差分处理技术,新品不易受杂散磁场的干扰,因此无需外部屏蔽。新品对磁铁的安装位置的偏离以及从一个部件到另一个部件的气隙差异具有包容性。因此,60系列产品可以为汽车制造商带来较少的材料需求和较低的装配成本。

精确的60系列传感器芯片每旋转一周可测量16384个点的角位移。在一次完整的旋转中,非线性的角度误差为1.4°,工作温度范围为-40°C到150°C。

所有四款产品均提供非常小的传播延迟——从磁性传感器的输入到得到角度输出所需的延迟,该延迟仅为300µs。这意味着新品即使是在高速旋转的情况下,依然能够提供准确的位置测量。

奥地利微电子汽车业务部副总裁及总经理Bernd Gessner表示:“汽车制造商正在寻找高科技的位置传感器,具有高度可靠性和前瞻性的芯片产品能够应用于诸如刹车踏板和油门踏板等重要系统。奥地利微电子新的60系列传感器芯片为行业带来高性能的、可靠的、安全的产品。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次