处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

手机浏览器新兵突围 发力移动云应用

手机浏览器新兵突围 发力移动云应用
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-11-15
  • 在国内的 手机浏览器 市场上,UC和QQ无疑是横亘在所有新入者面前的两大巨头。除此之外,来自欧朋、海豚的不断冲击,以及各个传统互联网巨头针对浏览器市场的业务扩张,更是让本就混乱的市场格局变得愈发扑朔迷离。

    相较于大头们的话题频出,新兴的浏览器产品更多聚焦细分市场或差异化定位,以寻求突破。这其中,以开源Web开发平台Rexsee为基础所实现的UP阿扑浏览器则是专注于 移动云应用 的交互与体验。

    Rexsee作为开源的移动Web开发平台,支持以标准化Web开发模式快速实现应用,并利用平台封装能力,将WebApp编译成为本地程序以原生应用形态进行发布。而在UP阿扑浏览器中,这些WebApp无需编译即可直接调用系统原生API,获得完全等同于原生应用的交互效果。

    从上月开放测试至今,UP阿扑浏览器已提供了超过1000款云应用,包括移动终端与PC内容传输,用户间的语音、文本分享,条码扫描等功能实现,还支持直接调用手机本地应用,在浏览器中完成对通话、短信、已安装原生应用的使用操作。

    尽管以UC为代表的众多浏览器产品纷纷押宝云应用平台,提供更多的云应用服务。但就目前的WebApp发展状况而言,仍旧未能获得良好的应用交互体验。UP阿扑浏览器支持在浏览器中实现对移动终端硬件功能调用、对原生UI组件调用等能力,严格意义上来说已经超出了传统浏览器本身的应用范畴。而以这种方式切入移动浏览器市场,或许将给云应用平台的未来发展方向产生影响。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
    2 1N4001 0.19MB 18142次
    3 DAC1220E 0.95MB 16466次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次