处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

远程心电实时监护系统设计

远程心电实时监护系统设计
来源:我爱方案网 时间:2012-11-15

【导读】目前世界上 有很多心脏疾病患者由于得不到及时的救助,生命常常受到威胁。传统的心电监护仪(什么是心电监护仪)限制了患者的自由,而且不具备实时监护功能,对于那些 威胁到患者生命的突发疾病帮助不大。随着无线通信技术的不断发展,现在已经有了便携式监护仪(监护仪原理),这类仪器让实时监护成为可能。本文主要介绍了 心电监护仪应用案例之远程心电实时监护系统设计。
利用GPRS无线数据通信技术,可以将实时监护与Holter相结合,患者佩戴这种便携式监护仪(心电监护仪的维护)可以自由活动,而且还能随时随地得到心电监护。当有紧急情况发生时,医生可以根据全面的心电数据分析患者心脏状况,使患者得到即时的救助。

一、远程心电实时监护系统概述

远程心电实时监护系统包括四个部分:监护仪(病人终端)、PDA(医生终端)、监护服务器以及心电数据服务器。系统结构如图1所示。
监护仪由患者随身佩带,以400Hz或500Hz的采样频率对患者心电信号采样,并把心电数据通过GSM/GPRS网络发送给监护服务器,数据的实时性由监护服务器和监护仪之间的控制信息控制。

PDA接收来自监护服务器的数据,并根据心电分析的结果通过数据服务(GPRS数据服务)和短消息(SMS)通知监护仪。监护服务器负责接收转存病人端全部心电数据,实时分析及回放分析;同时向PDA转发实时心电数据,利用控制信息来协调实时心电数据的收发。

心电数据服务器存储所有心电数据、患者信息以及设备信息,除了在监护过程中存储心电数据外,心电数据服务器还负责注册患者和设备信息及管理数据库远程访问等任务。

二、 监护仪硬件平台简介


监护仪硬件主要由单片机、 电源 模块、心电信号采集放大模块、扩展NAND Flash、LCD驱动模块及GSM/GPRS无线通信模块组成。


需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次