处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

艾默生Enerwiz能效管理解决方案助推智慧节能

艾默生Enerwiz能效管理解决方案助推智慧节能
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-11-14

在贯彻落实国家 节能 减排战略的过程中,精细化的节能管理正逐渐成为实现这一目标的重要手段。日前,为了帮助客户构建不断完善的能源管理体系,实现高效全面的管理节能, 艾默生 (纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌、保护和优化关键基础设施的全球艾默生网络能源,向业界隆重推出了“ Enerwiz 能效管理 解决方案 ”,从降低能源消耗、优化能源成本、提高能源使用的有效性和可靠性等方面为客户能效管理系统建设提供全面有效的解决方案。

Enerwiz能效管理解决方案融合了艾默生网络能源在多个领域的独特技术和专业经验,为需要提高能源效率的客户提供了智能化的节能减排监测和能效管理方案。在这个平台上,客户可以在本地及远程监控电脑上,实时监控能源的消耗并进行节能改造的分析,获取及时的措施建议,进而加强能耗的管理。

其中,针对政府公共机构,Enerwiz能效管理系统提供定制的节能减排监测管理解决方案,包括公共机构能耗监测、能源审计、能耗统计上报功能;通过对用能的分项计量统计分析,对公共机构节能提供措施建议;通过直观的图表化能耗数据,进行能耗限额管理及同比环比分析,并实现方便快捷的报表上报。此外,针对商业写字楼、商业综合体、酒店等大型公共建筑可以进行用能监测、能耗分析、节能管理;根据不同的管理要求进行分项能耗计量、重点用能设备的能耗实时监测、重点能耗建筑的在线实时监管与动态分析。而针对工业领域,Enerwiz能效管理系统能够为工业企业提供能耗的实时监测、告警与调度,多维度能耗统计分析,能耗情况及碳排放数据上报,节能改造项目分析,协助企业完成能源审计报告等多项能耗分析和节能管理功能。

作为中国节能减排战略的积极践行者,艾默生网络能源充分利用其强大的研发力量,重视引入前沿的低碳环保理念,通过创新的节能增效解决方案帮助客户在各个领域应对能耗挑战,并取得了显著的节能减排效果。Enerwiz能效管理解决方案的成功推出,将以完整的能源管理系统架构和涵盖节能增效全生命周期的节能管理工具为客户带来化的节能价值。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次