处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

提升用户体验 Atmel整合触控和sensor hub微控制器方案

提升用户体验 Atmel整合触控和sensor hub微控制器方案
来源:中国电子网 时间:2012-11-13

爱特梅尔公司(Atmel) 宣佈提供一系列整合触控和sensor hub功能的微控制器解决方案,为包括智慧手机、平板电脑、超薄笔电(Ultrabook)和可变换PC等多种行动设备提供卓越的使用者体验。

新解决方案以爱特梅尔的maXTouch控制器为基础,整合了专利的maXFusion感测器融合技术,以满足不断成长的运动感测器市场需求。爱特梅尔 maXFusion控制器匯合了来自多个运动检测感测器的输入,包括加速度计、地磁计和陀螺仪,提供即时方向、方位和倾斜度数据,为包括游戏、导航和虚拟实境的一系列应用带来明显提升的性能。

 

 

爱特梅尔也是业界家在触控萤幕控制器中整合sensor hub功能的厂商,将人机介面解决方案扩展到超越触控功能,在单晶片解决方案中提供更佳的性能和能源效益。经由组合多个感测器系统,可以利用触控和运动感测技术来开发新的功能,进一步推动开发创新的使用者介面。

爱特梅尔採用maXFusion技术的新型解决方案包含先进的感测算法,与在应用处理器上的管理感测器相比,可以提升叁倍的性能。与竞争解决方案相比,它们可以降低达50%的功耗,而与在应用处理器上实施感测器管理的架构相比,甚至能够节省更多的用电量。现在,製造商便能够利用这些功耗和性能提升,而多个採用这些新型解决方案的初始设计已经确定,将于今年年底开始付运。

爱特梅尔提供的解决方案系列能够确保设备满足任何客户的sensor hub的要求:

• 採用maXFusion技术的完整人机界面解决方案:mXF0100sensor hub 解决方案;用于17英吋显示萤幕的mXF1664S/ mXF1188S maXTouch控制器

• 以爱特梅尔AVR MCU为基础的可编程式解决方案供客户和合作伙伴实施专有程式码

 

 

经由扩大爱特梅尔的maXTouch触控萤幕控制器系列,爱特梅尔还将maXFusion整合进这些元件中,成为业界家提供完整的人机介面解决方案的厂商。经由将这项功能加入触控萤幕控制器,带来使用sensor hub解决方案的所有优势,而且无需附加元件,可以节省PCB占位面积和功耗,同时经由结合触控和运动感测技术来增加语境意识(context awareness)功能。

爱特梅尔已与的感测器製造商合作,为设计人员提供灵活性,在来自业界感测器製造商的广泛的感测器系列中进行选择,这些厂商包括AKM、 Aichi Steel、Bosch、InvenSense、Intersil和Kionix。这些合作关係使得爱特梅尔能够支援预先取得认证感测器解决方案,从而缩短客户产品的上市时间。

HIS电脑平台微控制器首席分析师Tom Hackenberg表示:「智慧手机、平板电脑和可携式PC中的sensor hub解决方案市场预计将于2015年达到大约40亿美元,从而为硅元件供应商带来了极大的机会。近,在应用处理器子系统中整合感测器控制的情况增多,将控制器放置在应用处理器之外的能效更高的灵活解决方案,正在满足这个快速成长的市场的需求。这些系统不仅在应用处理器睡眠时提供更广泛的意识层,它们还可为智慧手机、平板电脑和可变换PC等下一代设备的设计人员提供选择,採用客製化sensor hub解决方案或者选择一个整合式sensor hub+触控解决方案,以实现产品的高度差异化。」

爱特梅尔公司触控产品行销副总裁Jon Kiachian表示:「我们的人机介面解决方案提供了无与伦比的性能和低功耗特性,能够实现产品差异化同时延长电池寿命。将maXFusion 技术加入maXTouch触控萤幕控制器中,提供令人振奋的新型使用者介面可能性,并且可让我们在客户的创新型行动设备中加添更多的价值。」

爱特梅尔现在可以提供具有客製化韧体的UC3L sensor hub 解决方案,将于2012年12月提供mXF0100元件量产产品,并于2013年1月提供mXF1664S和mXF1188S产品。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次