处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

CEVA与GSN合作提供基于软件的低功耗GNSS解决方案

CEVA与GSN合作提供基于软件的低功耗GNSS解决方案
来源:中国电子网 时间:2012-11-13

CEVA公司和多系统全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System, GNSS)接收器技术开发厂商Galileo Satellite Navigation, Ltd. (GSN) 宣布合作,提供用于CEVA-XC and CEVA-TeakLite-III DSP平台的基于软件的GNSS解决方案。这些解决方案现在可供演示在实际带有集成RF的硅芯片上,在40nm工艺节点下功耗低至10mW。

GSN公司基于软件的卫星接收器方法可让SoC开发厂商在其设计中轻易加入先进的GNSS导航功能,而且对性能、面积和成本几乎没有影响,无需使用硬件加速。举例说明,GSN的GNSS接收器在CEVA-XC323 DSP上所消耗的可用MIPS性能低至5%,因此能够轻易在同一处理器上与众多的其它无线接口协同运作,包括LTE、LTE-Advanced、Wi-Fi和蓝牙,以及智能电网协议。CEVA-TeakLite-III基于软件的实施方案能够实现用于移动设备和汽车设备的高成本效益和高功效GNSS解决方案。

CEVA公司产品营销副总裁Eyal Bergman表示:“GSN基于软件的卫星接收器方案可与我们的DSP完美配合,让客户可以有能力在任何CEVA助力的SoC设计中增添GNSS功能。在CEVA-XC DSP上提供GSN软件,进一步增强了我们用于先进通信的软件定义无线电 (software defined radio, SDR) 调制解调器的实力。”

Galileo Satellite Navigation公司销售和市场推广副总裁Ronnen Edry表示:“CEVA的DSP内核为实现我们的GNSS接收器提供了出色的每瓦性能,为客户带来轻易升级设计的能力,以软件方式加入包括北斗、GLONASS和Galileo在内的未来卫星导航系统。这款基于软件的解决方案无需额外的硅器件成本,而且部署成本低,为众多可能无法实现卫星功能的产品提供非常具有吸引力的可行方法。”

在CEVA DSP上运行的GSN GNSS接收器的功耗极低,在40nm工艺节点下低至10mW,而且能够以较低的速率,或者用于超低功率移动场景的“snap-shot”方式运作,这款解决方案具有-165 dBm的跟踪灵敏度,可在挑战性环境中提供无缝GNSS体验。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次