处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电子纸成新关注热点 未来会有更多应用项目

电子纸成新关注热点 未来会有更多应用项目
来源:PCB信息网 时间:2012-11-12

在昨天举行的“2012中国国际绿色创新技术产品展”上,不少高科技产品揭开了面纱,其中“ 电子纸 ”成为了吸引人的新卖点。

记者了解到,电子纸是包含许多“微小球体”(胶囊)的“导电”“高分子”材料,微小球体的大小代表显示器像素(Pixel)大小,其中微小球体的特色是会受到外在电压的驱动而改变其状态。

“其实,电子纸显示器已于2011年起放量增长,现在大家接触得多的只是电子纸阅读器。”台湾的造纸企业、现供应全球高达95%电子纸的永丰余集团有关负责人介绍,“看起来就跟我们的手机、IPAD无异,但是未来电子纸还有更多的应用项目,例如广告牌、手表等等。”

记者看到,电子纸目前的尺寸为13.3英寸左右,充满电之后,可以将几百本杂志的内容输入其中。“还可以收发邮件,如果加上摄像头,便可以视频。”上述负责人透露,“只是还不能看录像。至于外壳,就看厂家的设计了,可以做得比IPAD薄很多。”

目前,电子纸的应用主要在电子书阅读器上。美国从去年的11月到今年5月,电子书阅读器的普及率成长超过平板电脑,由6%成长到12%,而平板电脑在同期仅由5%成长到8%。“对于设想中要将电子纸做成像报纸那么大,目前还在研发当中。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次