处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一种基于单片机的心肺复苏系统设计

一种基于单片机的心肺复苏系统设计
来源:我爱方案网 时间:2012-11-12

【导读】众所周知,在几分钟内及时抢救危重急症、意外伤害导致的突发濒死病人,具有重要意义。传统的人工呼吸和按压方法不能达到理想的效果。因此,有必要 研制抢救迅速、定位准确、按压适度的便携式智能型心肺复苏机。其及时性和准确性可以显著提高救治效果,较好地解决徒手心肺复苏存在的问题。本文介绍的就是 一种以Cygnal单片机为控制核心的便携式智能心肺复苏系统。
1 单片机心肺复苏系统的组成

系统的结构图为:
图中1为通气导管,2开启阀,3储气瓶,4调压阀,5电磁阀,6压力 传感器 ,7单片机控制器,8电磁阀, 9气缸,10活塞,11弹簧,12压头,13电磁阀,14电磁阀。
系统工作流程如下:
1、通过触摸屏,设定单片机参数:按压压力、按压频率;
2、开启阀2打开,储气瓶3充气;
3、调压阀4、电磁阀5打开,气缸9开始充气按压;
4、压力传感器6检测气缸压力到否?不到,则继续充气;
5、压力传感器6检测气缸压力达到预设时,电磁阀5关闭,电磁阀8打开;
6、气缸9排气,然后转步骤3循环;
为达到便携的目的,系统采用高压氧气作为动力。采用双气缸,一个为储气瓶,另一个气缸里装有活塞,通过气体推动活塞来按压胸部。由于活塞下装有弹簧,所以按压深度和按压压力相适应,深度越深,压力越大。气缸内压力达到预设时,打开电磁阀排气,由此可控制按压的压力大小。调压阀由步进电机控制其动作,可调节给气缸充气的气体压力,经调压阀减压后气体的压力大,则装有活塞的气缸充气快,反之则慢。由此可控制按压的频率。气缸在50mm的位移处有一档板,阻止活塞下移,从而使气缸壁分担一部分力。按压深度为50mm,可有效防止按压深度过深,造成肋骨骨折。
通过电磁阀8排出去的氧气,根据5:1的按压呼吸比[5],通过打开和关闭电磁阀13和电磁阀14的时间来控制。电磁阀13的打开,电磁阀14的关闭,气管给人通气,其潮气量可用外接气囊来控制。电磁阀13的关闭,电磁阀14的打开时,氧气排放出至大气中。


需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次