处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

面向中国电子设计工程师,e络盟再增14万新品

面向中国电子设计工程师,e络盟再增14万新品
来源:EEWORLD 时间:2012-11-06
首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟( element14 )日前宣布新增来自行业厂商,包括ADI、意法半导体、德州仪器、Vishay和XP Power等的14万多种广泛系列电子设计产品,涵盖半导体集成电路、分立元件、无源元件、电源以及开发工具等。

此外,e络盟还提供来自Bourns、飞兆半导体、飞思卡尔、Kemet、Microchip、NXP及Recom等厂商的系列产品,适用于消费电子、照明、医疗、仪器仪表、测试与测量、无线、电信及合同制造等。

此次新增的14万多种产品是对9月份在中国推出的10万种军用、商用和工业圆形连接器的重要补充,均适用于对产品可靠性和耐用性要求极为严苛的领域,如替代能源、照明、仪器仪表和工业设备、医疗、运输、铁路及商用航空等。

新增14万库存中特色产品主要包括:

1 飞思卡尔半导体 — FRDM-KL25Z飞思卡尔Freedom开发板硬件平台(库存编号:2191861)

飞思卡尔Freedom开发平台仅向e络盟开放,是一款采用飞思卡尔基于ARM® Cortex™-M0+处理器的Kinetis KL25Z微控制器的低成本评估及开发平台。基于世界能效的ARM Cortex-M0+处理器的Kinetis L系列微控制器高度集成,是市场的超低功耗32位微控制器, 具可扩展性,可方便开发人员在各微控制器系列产品中轻松转换,充分利用内存或进行功能整合,且能限度实现硬件和软件复用,缩短产品上市时间。

用户可通过the Knode,e络盟专属在线技术库和工程研究工具获取该平台的详细技术信息、开发工具及所支持的生态系统合作伙伴等。用户还可通过e络盟社区获取初始产品评测信息://www.element14.com/preview-roadtest 。

2 Analog Devices — AD5686RARUZ、 AD5686RBRUZ (库存编号:2112661)是低功耗、四通道、16/14/12位缓冲电压输出数字模拟转化器(DAC),具有高相对精度和低漂移的特性,可进行小型封装(LFCSP和TSSOP)。

3 德州仪器 — OPA2170AIDGK (库存编号:2099891)

36V单电源、低噪声运算放大器系列配备微型封装,可提供单、双和四通道版本,提供良好的低静止电流偏移、漂移和带宽。


4 Recom Power — R-78E5.0-0.5 – 开关稳压器, 5V, 0.5A(库存编号:2078564)
该系列开关稳压器具有高达97%的高能效,热损耗极低。该系列还具有低纹波、低噪声的特点,且可对短路、过载和超温等状况提供完全保护,该通用型系列产品完全符合EN 60601-1-2(医疗设备)、EN 55022(排放量)、EN55024(免疫)EMC标准和EN-60950-1安全认证。





















热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次