来源:电子工程专辑
时间:2011-10-31
据IHS iSuppli公司的存储市场研究报告,一种号称可以大幅提高数据传输速度的新型串行SCSI(SAS)接口可能迅速得到企业存储领域的青睐,部分原因在于它能够为云服务提供更快的接口。
这种8端口12Gb/秒的SAS接口,目前正在进行测试,预计早明年就可以投入使用,将在提升SAS接口在企业领域的出货量方面发挥作用。一般来说,新型SAS接口既可以用于硬盘(HDD),也可以用于固态硬盘(SSD)。
2011年SAS在企业硬盘领域的出货量预计达到3080万个,比 2010年的2880万增长7%。相比之下,今年企业SSD领域的SAS出货量要小得多,预计为30万个,但其增长率高达三位数,去年出货量只有10万个。
未来几年,SAS出货量在上述两个存储领域将保持增长。到2015年,SAS在硬盘领域的出货量将超过4160万个,在SSD领域的出货量将超过120万个。
利用新型12Gb/秒SAS,该接口的数据传输速度是上一代SAS的两倍,每秒输入/输出操作(IOPS)可以达到120万次。它的速度也快于目前速度为8Gb/秒的光纤通道接口,以及速度可达10Gb/秒的目前速度快的以太网速度。不同于普遍使用的SATA总线接口,SAS支持使用多个物理连接的多个端口,从而可以实现更快的速度。
IHS公司认为,这对于整个存储产业具有重大意义,尤其是企业存储领域。例如,新型接口可以满足I/O强度较大应用的存储需求,而这类应用通常属于企业市场。另外,这种速度更快的SAS可以解决正在快速发展的企业虚拟服务器和云计算所带来的存储问题。
亚马逊和苹果等公司近为其移动产品推出的云服务,极大地提高了带宽需求。
例如,亚马逊近推出的Kindle Fire平板电脑搭载名为Silk的新款浏览器,将把部分复杂任务转移到云端处理。苹果在10月中旬宣布的iCloud存储服务,允许用户利用各类苹果产品分享照片、音乐和图书。
如果他们选择使用12Gb SAS,上述两种存储服务都可以从中受益——不仅速度更快,而且成本低于许多接口,比如固态硬盘的PCIe和硬盘的光纤通道。IHS公司认为,总体来看,更高的传输速度和较低的成本,将使新型SAS成为企业存储应用的选择之一,非常适合虚拟化、分层存储和内容分配。
基于SCSI行业协会发布的路线图,12Gb SAS接口将在今年第四季度进行测试,然后在2012年上半年用于固态硬盘和硬盘。预计终系统发布可能在2013年下半年。IHS公司预测,在12Gb SAS接口可用之后,预计很快就能批量出货,并迅速超过6Gb接口的出货量。
存储领域中的两家公司——希捷和西部数据将参与对新型接口的测试。SCSI行业协会还表示,速度更快的24Gb/秒SAS将在2015年以后出现。