处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

完整的IP监控摄像机设计方案解析

完整的IP监控摄像机设计方案解析
来源:我爱方案网 时间:2012-10-31

导读:闭路电视系统(CCTV)中的IP摄像机按照互联网协议(IP)通过以太网链路传输音频、视频数据以及控制信号。模拟摄像机一般通过同轴 电缆 传输模拟NTSC/PAL信号。与模拟摄像机不同的是:IP摄像机支持高清(HD)画面、智能分析、本地视频存储和远程控制。本文从图像分析、视频压缩、软硬件方面详解IP监控摄像机的设计。

推荐下载:
采用低成本FPGA 构建IP 监视摄像系统
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6720
可实现高性能单芯片电机控制方案
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6721
能大幅降低库存风险的完全可编程工业电子解决方案
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6635
180度变频空调全直流双电机控制解决方案
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6642
带PCB布局指南的30W反激 电源 适配器方案
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6668
Maxim IP监控摄像机参考设计方案

在带有图像分析、视频加密(防止黑客攻击)以及能够将视频数据打包成以太网数据的IP摄像机中,通常采用视频压缩技术。压缩后的视频数据流发送到混合型数字视频录像机(DVR)或网络视频录像机(NVR)进行存储、回放和显示。IP网络视频监控系统允许安全监控人员进行远程监控,通过IP网络发送平移/倾斜/缩放(PTZ)命令,控制中心可以对跨区域或多地点安全监控摄像机进行控制。

低功耗摄像机设计可通过以太网供电(PoE),无需额外电源。采用同一电缆传输数据和电源,PoE安装可大大降低布线成本。有些情况下,也可以由无线网络(例如Wi-Fi)代替以太网,方便了摄像机布局。这一点对于那些还没有提供以太网的家庭安全监控摄像机尤其重要,此时采用“云计算”DVR代替物理DVR。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次