• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

欧司朗光电半导体新推 Oslon LX LED

来源:中国电子网
时间:2012-10-29

分享至:

欧司朗光电半导体新推 Oslon LX LED,专为微型汽车市场打造价格合理的 LED 照明 方案,满足任何预算水平。

随着 LED 在汽车照明领域的日益普及,欧司朗光电半导体积极做出响应,推出新型 LED 元件 —— Oslon LX。汽车 LED 照明侧重于亮度和光质等基本功能,因此,即便是对于微型汽车而言,这些新型的白光二极管的价格也处于可以承受的范围。它们主要用作昼间行驶灯和雾灯光源,为包括经济车型在内的整个汽车市场提供增强技术、提升视觉效果。

经验表明,高科技应用在被大众市场普遍接受之前往往需要较长一段时间。在 LED 汽车照明领域,欧司朗光电半导体目前已经到达了这一重要门槛。新型 Oslon LX LED 基于通过测试验证的封装和 转换器 技术与新型芯片技术之间的相互作用制成,沿袭了这家位于德国雷根斯堡照明公司一贯的高质量标准,具备其制造的所有 LED 产品的典型光输出。

但是,Oslon LX LED 脱颖而出的原因却在于它专注于以合理的价格提供照明。对于那些同时要求高光输出和高能效的应用(如:雾灯和昼间行驶灯)来说,Oslon LX 无疑是理想的选择。通过几颗 LED 的组合,Oslon LX 同样可实现近光灯和远光灯的功能。

低价格,高品质

Oslon LX LED 采用的是的 UX:3 芯片技术,搭载一个通过测试验证的硅转换器。在芯片温度为 25 C 的情况下,这款 LED 在 350 mA 的电流下产生 125 lm 的亮度;在 100 C 左右的高温条件下,则可实现 100 lm 的光通量。这款 LED 内置的透镜拥有 120 度的光束角,这就意味着,新款 LED 满足汽车反光灯解决方案的既定标准,紧凑型和微型汽车市场中使用的现有系统也得以保留。与欧司朗光电半导体的其它明星 LED 产品一样,Oslon LX 的封装也极为紧凑,外形尺寸只有 3x3 mm?。其焊盘设计更是与 Oslon 汽车元件家族的其它成员完全一样。

每个人的 LED

欧司朗光电半导体德国总部市场经理 Florian Rommen 指出:“高品质和低价格的完美结合,意味着 LED 设计可以引入到越来越多的汽车类型当中。因此,可以说 Oslon LX 是一款属于每个人的 LED。Oslon LX 专门针对经济车型市场而设计,进一步完善了我们著名的 Oslon 产品家族。”

Oslon LX 的首秀将于“2012 年德国慕尼黑国际电子元器件博览会”(Electronica 2012) A3.107 摊位上演。

技术数据 LUW CVBP(工作电流为 350 mA 时):

尺寸:3x3 mm(元件尺寸)

技术基础:带有硅转换器的 UX:3 芯片

光束角:120°

光通量:125 lm (Tj = 25°C);100 lm (Tj = 100°C)

相关色温:6500 K

电流:1000 mA

热阻:Rth 9.5 K/W

标签 转换器 电子工程师 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片

更多新闻