处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

针对LED球泡灯的中高压陶瓷电容器的设计介绍

针对LED球泡灯的中高压陶瓷电容器的设计介绍
来源:我爱方案网 时间:2012-10-29

【导读】LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率 电源 ,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加,本文对村田开发出的比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器进行介绍。

近来,对电子设备除了早前的小且薄,节能,低噪等要求外,更有望以防止全球气候变暖为视点达到生态所需。在这样的市场需求下,现在已经开始普及的 LED球泡灯在达到了小且薄的同时还因使用寿命长而实现了高生态性,对于其搭载的电子元器件同样也被要求小型薄型化,使用寿命长。 LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率电源,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加。

村田开发出了在实际使用时,比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器,本文将对其特性进行介绍,并介绍以LED球泡灯为主的其他电子设备的电源推荐使用电路。

新材料陶瓷电容器的性能

新材料陶瓷的特性与传统材料相比,居里点转移至低温侧,使其在常温下(25℃)呈现出顺电相。因此,新材料产品和传统的产品相比,能达到以下性能。

施加直流电压时的电容值减少率小,确保了高有效电容值(施加直流电压时的容量)。能确保在施加DC600V时,电容值为传统材料的2倍。

损耗小,允许纹波电流大。频率f=250kHz时,允许纹波电流约为1.6倍。

村田允许纹波电流值的标准是环境温度在25度以下,可通电直至电容器自热温度达到20度。若静电容量为1µF的产品,频率f=250kHz时,相对传统材料产品的2.9Arms的耐电流量,新材料则为4.7Arms。

图2:发热温度比较
当施加直流电压时机械应变量相对较小,吱吱声(声压级)也很小。与传统材料相比,新材料的声压级只有五分之一。

新材料陶瓷的压电效应很小。因此电信号变化引起的机械振动不易发生。

图3:变形量比较
※声压级减少6dB,意味着声压变成1/2.

※新材料电容器的声压级比传统材料低15dB,声压则为1/5.

图表:声压级比较(据村田测定)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22236次
2 1N4001 0.19MB 18149次
3 DAC1220E 0.95MB 16470次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16019次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14203次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11883次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9454次
8 DS1337U+ 0.28MB 9236次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9229次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9147次