处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可实现高性能单芯片电机控制方案

可实现高性能单芯片电机控制方案
来源:我爱方案网 时间:2012-10-29

【导读】电机功耗占工业总功耗的66%。FPGA为设计人员提供了磁场定向控制(FOC)及其他算法所需的处理能力,有助于提高电机效率。除了提升性能,Zynq-7000 还通过提高片上系统组件集成度、提升DSP 功能、提高可靠性以及使用熟悉的软件编程结构简化解决方案定制等方式来降低电机控制成本…

当今高度自动化的工业流程日益受到高能耗、早期设计计算能力的缺乏、连接功能选择有限及网络带宽等因素的影响或限制。工业工程师需要一个能够内置更多功能,具备更高处理速度,提供通用高性能接口,同时还能降低成本的更加灵活的开发基础设施。


相关资料下载: 可实现高性能单芯片电机控制方案 //www.52solution.com/data/datainfo/id/6721
能大幅降低库存风险的完全可编程工业电子解决方案
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6635
Xilinx FPGA模拟方案产品指南
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6592
惊爆:利用FPGA快速实现ADAS秘诀
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6718
180度变频空调全直流双电机控制解决方案
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6642

工业自动化领域面临的挑战
· 高能耗推动自动化系统领域的功率转换智能技术的发展。
· 复杂的计算超出了典型处理器、DSP及 ASIC 的性能支持限度。
· 不断变化的连接功能标准和工业网络模型需要灵活的接口。
· 机器视觉需要实时处理功能及高带宽,以满足高帧率上更高图像分辨率的要求。
· IEC61508 功能安全标准逐步成为工业系统中严格的设计实践要求。

赛灵思为工程师提供的先进的可 编程器 件具有高性能和高度集成优势,超越了典型的微处理器(MCU)、DSP 以及ASIC,能够充分满足工业应用需求。赛灵思的FPGA 和ZynqAll Programmable SoC 具有强大的处理能力及多功能性,突破了以前的种种限制,能够满足当前及未来机器视觉、工业网络、电机控制以及其他新兴应用(诸如人机界面、安全监控解决方案等)的要求。采用上述赛灵思器件进行的设计, 能够快速适应不断演进
的标准和处理要求,优化分析功能,跟上市场要求的发展速度,同时还能在初期部署后的很长时间内继续添加新的特性和功能。




热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次