来源:国际电子商情
时间:2011-10-27
埃派克森微电子日前在深圳掀起了一场光电滑鼠和无线滑鼠的简约化设计浪潮,使得该领域的门槛进一步降低。公司在“埃派克森2012新产品发布会”上,同时推出了‘致•简’系列光电滑鼠SoCA2638和第二代的2.4G‘翼•虎’无线滑鼠模组ASM667,众多渠道厂商及滑鼠制造商对埃派克森新品均表现出了极大的兴趣。
成立于2002年的埃派克森微电子公司是目前的高性能互动多媒体混合信号系统级芯片供应商,并在有线USB及PS/2滑鼠市场占据主流地位。据埃派克森提供的数据,目前埃派克森的月出货量高达10kku,在大陆市场已占到42%,同时在全球市场占有率达到23%。
埃派克森CEO高勇对采用了多项创新专利的A2638及ASM667寄予了很大期望。他认为“当前电脑外设厂商所面临的市场环境异常复杂,因此简约、灵活且兼具高性能的解决方案成为了突破市场困境的关键,”为此埃派克森采用了进一步简化外部设计的开发思路,推出了8-PIN封装、支持DPI调节的光电滑鼠单芯片。
“得8-PIN者得天下”,高勇透露,埃派克森目前不管是有线还是无线滑鼠芯片都能够做到8-PIN。与2010年发布的代产品ASM666相比,更高的集成度使得ASM667大大增强了无线滑鼠的性能,沿用埃派克森COB专利垂直封装和多项先进技术,在其体积进一步缩小的同时,集成了高性能光电滑鼠控制器、多达75个频道跳频智能管理、内嵌高性能晶振和DC/DC电压转换、高性能天线和智能对码等多项功能。不仅极大的降低了功耗,同时也大幅度缩减了成本。