处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NI LabWindows/CVI 2012加速测试测量应用程序的开

NI LabWindows/CVI 2012加速测试测量应用程序的开
来源:中国电子网 时间:2012-10-26

美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布了 LabWindows /CVI 2012,该平台是为测试测量软件的编程人员所开发的版本的ANSI C IDE。

感言

“在当今激烈的竞争环境下,复杂系统的开发周期不断被缩短,一些公司为确保高质量和高可靠性作出了极大的努力。”美国国家仪器公司市场营销副总裁Ray Almgren如是说,“LabWindows/CVI 2012体现了我们长远发展,矢志创新的信念,我们提供给工程师生产效益的软件工具,帮助他们搭建复杂的测试测量系统。”

产品特性

并行运行引擎功能,通过将应用程序绑定到某特定运行引擎的版本,帮助受限行业的开发者防止已验证的代码免于不需要的更新。

执行评测能够提供运行时每个线程和函数所花费时间的图形化信息,从而找到代码的瓶颈所在。

超过100个新的射频应用高级分析函数,包括信号噪音发生、窗口函数、 滤波器 设计与分析函数,信号运算函数等等。

改进的LabWindows/CVI实时模块,提高了实时目标的定时和控制功能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次