处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell60瓦可调光A19 LED灯泡的交钥匙参考设计

Marvell60瓦可调光A19 LED灯泡的交钥匙参考设计
来源:我爱方案网 时间:2012-10-26

导读:Marvell推出与Cree公司合作开发的60瓦可调光A19 LED灯的交钥匙参考设计,将Marvell 的88EM8183深度调光LED驱动IC与行业的Cree XLamp XD-LED相结合,完全兼容现有照明设备,并且方便客户更换灯泡,进一步推动了LED照明在消费行业的大规模应用。

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell)今日宣布,推出与Cree公司合作开发的60瓦可调光A19 LED灯的交钥匙参考设计,两家公司的再度联手将继续推动LED照明解决方案的变革。这一的参考设计符合ENERGY STAR(能源之星)标准,将Marvell 的88EM8183深度调光LED驱动IC与行业的Cree XLamp XD-LED相结合,完全兼容现有照明设备,并且方便客户更换灯泡,进一步推动了LED照明在消费行业的大规模应用。这个的参考设计可进行平滑、无闪烁的深度调光,提供高效、大功率且符合“ENERGY STAR”标准的全方位光分布。此参考设计将于10月27日至30日在香港国际秋季灯饰展上展出。

Marvell绿色技术产品部高级技术营销总监Lance Zheng表示:“Marvell与Cree公司进行的合作着重于关注LED灯在消费者中推广所遇到的主要阻碍,特别是光品质、调光性能、调光器兼容性以及成本等因素。Marvell与Cree公司的共同努力将提供给用户无与伦比的LED解决方案,带给市场具有先进功能的高性能、高效率的灯具,并通过完整的参考设计推动其大批量、低成本的生产。此次A19 LED灯联合参考设计采用Marvell 88EM8183深度调光LED驱动IC,为消费者提供先进的节能照明产品,具有深度调光性能并完全兼容现有照明设备。”

Cree公司LED元件业务高级营销总监Mike Watson表示:“Cree公司与Marvell拥有共同的目标,即通过改善每位固态照明使用者的体验推动LED照明的革新。Cree XLamp? XB-D LED基于SC3技术平台,能够在更小的封装内为使用者提供双倍光照,提高了光提取效率。通过与Marvell公司的创新驱动技术相结合,这个项目展示了原创、高性能、且经济实惠的LED代替白炽灯的解决方案。”

关于Marvell 88EM8183 深度调光LED驱动IC
采用Marvell独特的混合信号架构及先进的调光控制科技,深度整合的Marvell 88EM8183  LED驱动IC专为实现顺畅、无闪烁的深度调光而设计。88EM8183与绝大部分(TRIAC)壁式调光器兼容,无论是前切、后切调光器,还是数字调光器。全球制造厂商选择88EM8183解决方案为消费者提供非比寻常的调光体验。另外,88EM8183 IC大大减少了LED驱动器所需元件数量,从而缩小了所占空间。在不影响调光性能的前提下,为 OEM 厂商及ODM厂商提供了更广泛的选择空间,包括A19、PAR、BR,和GU10。

供货

目前Marvell与Cree公司已开始生产符合北美、欧洲及亚洲供电标准的60瓦的照明产品。这些生产的参考设计将于10月27日至30日在香港会展中心的2012香港国际秋季灯饰展#IE-B22展位中展出。75瓦可调光LED灯参考设计即将公布。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次