处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

效率高达96%提供5W至300W连续功率的LED驱动器方案

效率高达96%提供5W至300W连续功率的LED驱动器方案
来源:我爱方案网 时间:2012-10-25

导读:LT3763 采用两个外部 开关 MOSFET,能以高达 96% 的效率提供从 5W 至超过 300W 的连续 LED 功率。±6% 的 LED 电流准确度确保恒定照明,同时 ±1.5% 的输出电压准确度提供几种 LED 保护功能,还使 转换器 能面向充电应用以作为恒定电压 / 恒定电流源工作。LT3763 可按照应用要求运用模拟或 PWM 调光。

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 LED 驱动器控制器 LT3763,该器件提供超过 300W 的 LED 功率。其 6V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可以在 0V 至 55V 的范围内设定,从而使该器件能驱动范围很广的单串 LED。LT3763 提供输入和输出电流监视器和限制,这准确地控制了输入和输出电流。类似地,LT3763 还提供准确的输出电压调节以及输入调节,这对太阳能电池板等高阻抗源很有用。其恒定电流和恒定电压调节使该器件非常适用于驱动高亮度 LED、电池充电和超级电容器充电等多种应用。此外,True Color PWM™ 调光能力为 LED 应用提供宽至 3000:1 的调光范围。LT3763 设计独特,采用了4个控制环路,可监视输入电流、LED / 输出电流、输出和输入电压,以提供性能和可靠性。

LT3763 采用两个外部开关 MOSFET,能以高达 96% 的效率提供从 5W 至超过 300W 的连续 LED 功率。±6% 的 LED 电流准确度确保恒定照明,同时 ±1.5% 的输出电压准确度提供几种 LED 保护功能,还使转换器能面向充电应用以作为恒定电压 / 恒定电流源工作。LT3763 可按照应用要求运用模拟或 PWM 调光。此外,其开关频率可在 200kHz 至 1MHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他特点包括开路 / 短路保护、C/10 检测、输入和输出电流监视器、以及集成的故障保护。

LT3763EFE 采用 28 引线耐热增强型 TSSOP 封装,千片批购价为每片 4.45 美元。扩展工业温度版本 (I 级) 的 LT3763IFE 也已供货,千片批购价为每片 4.90 美元。此外,高温版本 (H 级) 的 LT3763HFE 也已供货,千片批购价为每片 5.15 美元。所有版本都有现货供应。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次