来源:OFweek电子工程网
时间:2012-10-24
北京时间10月23日上午消息,市场调研公司IHS iSuppli今天公布的数据显示, 苹果 今年第二季度 平板电脑 出货量达1700万台,占据69.6%的全球市场份额;苹果头号劲敌三星以230万出货量、9.2%的出货量排名第二;亚马逊和华硕位列第三和第四,市占率分别为4.2%和2.8%。
今年4月到6月,苹果 iPad 平板电脑出货量达1700万台,市占率为69.6%,高于季度的58%。同时,这一数据也是自苹果自去年季度在平板电脑市占率高达70%之后的点。
iSuppli的数据没有包括谷歌新推出的Nexus 7平板电脑。Nexus 7是谷歌推出的一款廉价平板,刚推出就被预订一空。但iSuppli指出,尽管有良好的开局,但Nexus 7还不能对iPad构成威胁。此外,即将上市的微软Surface平板电脑也无法撼动iPad的主导地位。
除了iSuppli看好iPad外,另一家研究机构IDC也看好iPad的表现。IDC预测,截至今年年底,苹果iPad的市占率将达到62.5%,高于去年年底的58.2%。
总体而言,全球平板电脑市场今年第二季度表现良好,总出货量达到2440万台,高于季度的2030万台。
从iSuppli发布的第二季度数据来看,全球五大平板电脑厂商分别为苹果、三星、亚马逊、华硕和巴诺(Barnes & Noble)。