来源:OFweek电子工程网
时间:2012-10-24
北京时间10月24日凌晨, 苹果 在美国圣何塞的加利福尼亚剧院召开特别媒体会,正式发布了传闻已久的苹果 iPad mini ,新鲜出炉的iPad mini采用了7.85寸屏幕,机身厚度为7.2毫米,配备了A5处理器,一举填补了苹果在7寸平板市场领域的空白。此外苹果还有些意外的发布了第四代iPad,那么与苹果大尺寸iPad相比,iPad mini究竟有哪些优势?与其他7寸产品相比,iPad mini又是否值得购买,如何选择呢?下面就请看新浪科技的购买指导。
对比新iPad 移动便携 是优势
相信拥有新iPad的朋友都不难发现,虽然目前新iPad的机身厚度已经控制的不错,但毕竟重量高达0.652千克,9.7英寸的屏幕在移动中随身携带使用并不方便,几乎不可能单手持握。相反iPad mini采用了7.85英寸屏幕,厚度仅为7.2毫米,重量0.3千克,较上一代iPad薄了23%,轻了53%,更小的尺寸将使得机身更加轻便,甚至可以放在衣服兜中携带。
不过苹果新iPad拥有卓越的性能、高清晰的Retina屏幕,而这次新发布的第四代iPad与新iPad相比处理器从A5X升级到了A6X,图形性能提高1倍,采用了闪电接口,其它配置与新iPad一致。