处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

行业创新之举 卡仕达重磅推出一体化行车解决方案

行业创新之举 卡仕达重磅推出一体化行车解决方案
来源:互联网 时间:2012-10-24

    日前,车载导航业界的品牌卡仕达,率先在业内推出大众全系车型一体化行车解决方案。据悉,该一体化解决方案由卡仕达车载导航所提供的平台牵头,整合前、后倒车影像、胎压监测、行车记录仪、CMMB数字电视等组合成为一套完整的行车安全保护系统。至此,卡仕达以完整丰富的配套资源、更加专业的产品姿态、更符合消费者需求的加装模式,再次开创了国内后装汽车电子的先河。

   卡仕达一体化行车解决方案通过对原车更好地匹配,支持原车方向盘、原车仪表盘小盘显示,通过车载导航主机屏幕控制包括智能防盗、倒车前后视、倒车轨迹、CMMB数字电视、行车记录仪、胎压监测等装置,满足用户对一般行车帮助性产品加装的需求,更是简化了操作,降低了行车过程中多样电子产品复杂操作带来的驾驶危险。不仅如此,卡仕达一体化行车解决方案凭借多年来对原车的了解和掌握,在设计上对欧美系车型的线路布局具有车规级地明确认识,能够更好地解决车主在为汽车加装中“东拼西凑”的困扰和风险,完善了后加装产品的专业性和一体化,解决多产品兼容的情况下系统不稳定的问题,能够根据功能运行的状况自动分配CPU使用率从而提高产品工作效率。再者,依托卡仕达强大的服务体系,一体化行车解决方案有效地解决了在汽车后市场中的产品售后质保解决难的问题。可以说,卡仕达一体化行车解决方案是汽车后装市场的进步和变革,更是打造出未来车载智能行车系统的雏形。

  卡仕达作为市场品牌,以“科技创新、严谨精准”为原则,相继推出一款又一款在我国汽车导航领域具有划时代意义的产品,其推出的 “声控互联,e呼百应”领航系列新品,融合了的在线增值服务,集一键通服务、一键通导航、全国道路救援、影音娱乐、一键车载蓝牙以及智能轨迹倒车等众多科技于一身以外,更拥有完善的全时在线服务功能和无线扩展的远程服务功能,率先实现从单一导航终端产品到服务无限成为可能的新模式的飞跃。


  不仅如此,有别于单纯车载导航生产商,卡仕达还拥有国内后装汽车电子行业内完善的周边产品资源。卡仕达隶属国内后装汽车电子龙头企业好帮手,好帮手拥有从车载导航终端到胎压监测系统,再到一键通等车联网服务、远红外夜视系统、实时路况导航、原车屏智能升级等致力于为车主提供整套行车生活解决方案的整合“生态链”。可以说,在强大优势资源的配套下,卡仕达不仅仅是单纯的导航供应商,更是能够为车主带来更人性化、更专业全新体验的一体化解决方案。

    未来后装车载产品将向多产品功能性发展,这是产品发展形态的趋势,更是消费者对后装产品的发展需求。在此背景下,卡仕达一体化行车解决方案率先开启专业整合之举,必将再次引领汽车后市场一场新的变革。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次