处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

用于无线助听器的预配置DSP方案

用于无线助听器的预配置DSP方案
来源:我爱方案网 时间:2012-10-23

【导读】分立及“不可见”、无线通信及连接和完全自动化是助听器三大趋势。满足这些趋势需要转移至65 nm或更小节点工艺及微型化封装技术;增加处理功率及算法复杂度。安森美半导体为无线助听器应用提供预配置的DSP系统非常适合于要求极少编程配置、要求即可应用的助听器制造商…

为满足家庭保健及人们对健康、保健设备兴趣增高的需求,安森美半导体针对中国市场为医疗应用提供了用于助听器的预配置DSP及公开可编程DSP系统,帮助中国医疗电子产品制造商开发创新的高精度、可可靠性及低能耗医疗设备。同时,安森美半导体还提供配套软、硬件开发工具,协助客户实现芯片产品以外2次性开发,还有应用工程师团队为客户体供现场支持,帮助他们缩短设计周期,加快产品上市。

2012年全球预计销售近1200万部助听器,推动力来自于人口老龄化、更长预期寿命、更低出生率;新兴市场(中国、印度、巴西及东欧)收入上升;过渡噪声、糖尿病、耳毒性(某些处方药副作用)等疾病所致的听力减退病例蔓延。

助听器主要分耳背式(Behind The Ear, BTE)和耳内式(In the Ear, ITE),适合不同年龄和不同需要的患者配戴。前者有传统BTE,微型BTE和耳道内置受话器(Receiver In Canal, RIC);而后者有全、3/4、半耳腔式ITE,耳道内置,深耳道(Completely In the Canal, CIC)及耳道内不可见(Invisible In Canal, IIC)等类型。其趋势有三:其一是分立及“不可见”,更小巧的耳道内置受话器(RIE)及新的耳道内不可见(IIC)类型在美国“婴儿潮”一代开始采用助听器时更受欢迎;其二是无线通信及连接:当前技术为2.4 GHz、900 MHz及带蓝牙 继电器 的近场磁感应(NFMI);其三是完全自动化及“智能”,音量控制及信号处理自动适配声音环境,因而更有效,令用户更方便。满足这些趋势分别需要转移至65 nm或更小节点工艺及微型化封装技术;需要互操作性及先进的封装技术;增加处理功率及算法复杂度。随之而来的设计挑战是功耗约1 V工作电压时的电流消耗、多芯片及芯片面积要小于10mm2、采用混合信号技术。

从下图中可以看到,绿色部分是安森美半导体提供的器件。其系统级封装(SiP)简化了微型助听器的组装过程,适合所有助听器类型助听器。
安森美半导体为无线助听器应用提供预配置的DSP系统,包括Ayre SA3291混合模块及AYRE中转器参考设计等。这些预配置DSP系统提供多种混合选择及功能包,支持所有助听器产品类型,非常适合于要求极少编程配置、要求即可应用的助听器制造商。

其中,安森美半导体的Ayre SA3291混合模块采用完整特性的助听器算法套件、预配置听觉处理器和NFMI高带宽集成双工无线电,天线是需要的外部元器件,并可同步左耳及右耳参数。而安森美半导体的Ayre中转器参考设计支持立体声音频流、持蓝牙、音量控制和程序选择。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次